来源:钜亨网
时间:2013-10-30
ARM (ARMH-US)近日与晶片厂 展讯 (SPRD-US)共同宣布,展讯取得ARM POP处理器优化套件 IP 在内的完整ARM Artisan实体IP技术授权,此后展讯将能就ARM所支援的广泛IC代工选择以及多样化的28奈米制程,开发出富有弹性的制造方案。
ARM指出,在这项授权协议之下,展讯可使用ARM Artisan标准单元、新一代记忆体编译器及针对ARM Cortex处理器与Mali图形处理器的POP处理器优化套件IP,ARM Artisan实体IP及POP IP将为展讯低功耗手机系统单晶片(SoC)的加速开发奠定基础。
ARM表示,透过提供针对28奈米制程的完整实体IP平台,ARM能协助客户发展更多元化的应用如手机、企业应用、平板电脑、数位电视、无线设备与消费性电子产品等。
展讯董事长李力游表示,展讯为发展针对28奈米制程技术的系统单晶片设计,选择ARM Artisan实体IP与POP处理器优化套件IP,是继两家公司在40奈米制程上成功合作后的自然演进,未来展讯在开发28奈米系统单晶片时,不论选择哪家代工厂或何种制程,展讯都能获得Artisan实体IP与POP IP带来之优势,缩短产品上市时间。
ARM执行副总裁兼实体IP部门总经理Dipesh Patel表示,展讯近年在手机市场迅速成长,是其系统单晶片产品高效能与低功耗特性广受市场欢迎的结果,ARM能协助展讯赋予下一代产品市场的性能,进而尽可能地缩短上市时间。
ARM针对28奈米制程的实体IP平台包括高密度、高效能Artisan标准单元库,同时拥有针对动态电压优化及频率调整的功耗管理工具包,该平台还包含一系列Artisan新一代记忆体编译器。
ARM指出,POP IP技术则包含优化ARM处理器的 3 项要素,针对特定ARM核心与制程调校的Artisan实体IP逻辑库与记忆体实例、提供详细条件和效能优化的基准报告,以及详细的POP实作知识与方法,POP IP产品支援40奈米至28奈米制程。