• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体打造STM32F4开发生态系统

来源:21ic
时间:2013-10-30

分享至:

意法半导体 发布新开发工具和嵌入式软件组成的 STM32F4 开发 生态系统 。

开发生态系统包括意法半导体的新STM32探索套件和STM32F4x9全功能评估板以及软件解决方案。同时,还提供音频IP内核,包括编解码器和声音处理算法。此外,意法半导体合作伙伴也提供大量的解决方案,包括IAR Experiment磁强计和游戏控制器开发工具以及Raisonance EvoPrimer开发生态系统。Atollic、IAR、Keil/ARM、Raisonance和Tasking为生态系统提供标准的开发环境。

目前即将投产的增强型STM32F429/439系列配备180MHz ARM Cortex-M4处理器内核,使用工业标准的性能评测工具测试,具有225D MIPS和608 CoreMark 。新微控制器提供高达2MB的双区闪存,准许安全在线系统升级。此外,新微控制器还配备意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator图形加速器和TFT液晶控制器。

ST还为用户提供一个音频IP包,包含为STM32F4优化的编解码器和为STM32F429/F439优化的高性能声音处理算法,其中包括音量控制、响度滤波器、低音混音等控制功能,以及立体声增强和同步工具。

标签 意法半导体 STM32F4 生态系统 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻