• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

银行安防升级在即 监控高清化大势所趋

来源:互联网
时间:2013-10-29

分享至:

    目前我国有各类金融营业网点超过35万个,据有关部门预计,到2014年,我国ATM机将超过40万台。从每百万人口拥有的atm数量指标来看,中国atm监控需求缺口依然很大,目前仍保持着20%以上的平均年增长率。因此我们可以看到,银行视频监控系统的发展空间还是很广阔的。而目前,我国银行安防设备应用已基本形成“五年一更新”的规律,再加上每年对银行安防系统必不可少的升级工作,就形成了金融行业几乎每年几十至上百亿规模的安防市场需求。 

    银行视频监控产品与技术应用情况

    银行视频监控的主要目标是营业厅内部环境、营业网点外部周边环境、营业工位、金库、atm机监控等,用到的产品主要有摄像机(网络摄像机)、硬盘录像机等设备,应用到的技术主要有高清视频技术、智能分析技术等。

    银行视频监控主要产品应用:

    摄像机(网络摄像机)

    摄像机的应用场合决定了其功能和外形。在营业工位、出入口等相对固定的场合可以使用枪式或半球型摄像机,在如地下金库等需要在暗环境中监控的场所还可以使用低照度摄像机或红外型摄像机;在需要大范围监控的场合如银行营业大厅、外围环境等,可以使用一体化球形摄像机;对于atm机等安装空间收到限制的场合,则需要使用体积小巧的针孔摄像机和半球摄像机。

    嵌入式硬盘录像机(DVR/HDVR)

    硬盘录像机的作用是将前端摄像机捕捉到的视频进行数字化并存储起来。硬盘录像机作为前端基层的管理单元,负责接入摄像机图像并存储。随着金融业视频监控的数字化和高清化进程,有些数字摄像机也需要接入硬盘录像机,因此混合硬盘录像机(HDVR)就应运而生了。它可以同时接入模拟视频和数字视频并对其进行统一存储,避免了分别管理而造成的系统复杂度的上升。在DVR/HDVR中还可以集成智能分析功能,以满足视频监控智能化的要求。

    atm专用DVR

    atm专用DVR是使用在相对独立的atm设备上的,需要对atm设备周边环境、操作人、操作状态同时进行记录。

    一般会连接面部摄像机、出钞口摄像机、加钞口摄像机、顾客厅/操作摄像机等摄像机,以便于进行全面监控。同时还应可以将被操作的银行帐号的相关信息通过字符的形式叠加在画面中,便于调阅时了解当时情况。在视频监控智能化的趋势下,atm专用DVR还具备了防贴条、防装读卡器、键盘贴膜和加装假键盘异常行为、出钞口封装异常行为、人员靠近、操作超时等智能检测功能。

    银行安防启动改造升级

    在互联网技术发展成熟和IT技术突飞猛进的形势下,金融安防正从初简单、独立的防盗、监控系统,逐步进行技术升级和系统完善,朝着全面、综合、网络化、实时联网、智能分析的方向发展。

    ADT安达泰中国区技术经理王龙宝认为,银行业安防系统的升级改造应该说已经启动,监控系统的高清化、报警门禁对讲等系统的整合、以省市为单位的联网,都在逐步有序展开。而在技术上,如电信部门的网络改造、更大空间的硬盘问世、性能更强的芯片推出、各类厂商的技术开放,这些原本的瓶颈都已不存在,一旦政策上对新技术认可,相信未来两年银行安防系统将触发全面升级。

    随着金融安防系统的改造,在应用层面,的问题就是如何能更有效的判断用户行为,去帮监控人员筛掉正常图像,而把“疑似”异常的图像拿出来处理。其实“主动防御”很早就提出来了,但是真正实现却很难。仅靠简单的报警联动或者一路智能分析设备,其准确性很难达到要求。现阶段需要通过更多的前端报警设备、多角度智能规则分析相结合,通过报警规则和信息的叠加来提高准确率。

    此外,对于银行这种特殊的场所,网络化、智能化的现代犯罪手段也层出不穷。如何有效使用安防手段防御借助IT技术的虚拟方式进行的智能化犯罪,将成为金融安防的重要课题。

    海康威视产品经理缪笑琦认为,目前主流的监控、报警等安防,应该定义为物理安防,其更多的是针对盗抢案件等,而对于利用IT技术的智能化犯罪,应该属于网络安防,涉及到网络结构、数据库安全、防火墙、病毒防御等方面的技术。可以预见,未来网络安全与物理安全将会有机结合在一起,当网络产生报警,联动调用视频及门禁等设备,或当发生前端设备遭破坏等状况时,系统可及时采取冻结网络的措施阻止犯罪,这必定是未来的发展方向。

    高清化视频监控需求大势所趋

    银行视频监控联网系统的特点是点多、面广、带宽小。点多,是说一家大型银行在一个省内至少有500-1000个营业网点和数千台的自助设备,每个营业网点至少有15-30个摄像头,如果是综合性支行,还会更多。每台自助设备至少要装3个摄像头,加起来就是一个巨大的数字。一个省级分行的监控中心至少要接入10000路甚至更多的视频画面。面广,是说银行网点的分布面很大,一个省的版图有多大,银行网点的分布就有多广,相应的,视频传输的距离就有多远。带宽小,是说一些成立较早的大型银行,一线网点的业务网络带宽以2M为主,网络类型多是SDH(银行网点大多分布在居民聚集区,网络水平受制于当地)。相比之下,新成立的银行和搭建了视频监控专网的,网络水平会好一些,带宽一般在8-10M左右,网络类型多选用裸光纤或MSTP。

    近年来,高清技术发展迅猛,高清视频监控产品在安防行业使用越来越普及。但银行业对高清监控的需求却不强烈,不积极。原因就在高清监控所需要的高带宽和海量存储难以满足。现实是:一个银行网点有几十路画面,在以D1分辨率向监控中心传输时,其512Kbps的码率使得2M带宽多同时传输3-4幅画面。受此限制,监控中心在实时监控每个网点安全、轮显该网点画面时,也只能选择重要的3-4个部位。也曾有过“高清存储、标清传输”的方案,但高清存储的压力依然很大。有资料介绍:一个有26路图像的网点,如果以H.264技术D1格式存储,24小时流量大约为428.48G,一个月的存储量理论值约为12.55T。即便采用移动侦测技术,存储量依然可观。很多银行要求网点监控录像的保存时间不少于3个月。如此大的存储量会使银行在选择高清监控时望而却步。

    银行监控录像的主要用途是在发生差错、产生纠纷或者出现案件时,事后调取回放。一般情况下,D1标准的分辨率已能够满足需要。况且上述这些小概率事件使得海量的监控录像资料平时几乎无人问津而被自然覆盖。它不像实时传输和收看的媒体宣传片或娱乐节目,追求高清是为了视觉享受。

    近几年,银行视频监控联网的加速从某种程度抑制了对高清监控的需求。

    因为监控联网对前端上传的视频码流有明确的限制。

    但高清监控在银行也并非无用武之地。一些直接接触现金的岗位,要求监控录像必须能够清晰显示出票面金额和清点张数。前台柜员在办理业务时签字、盖章、授权、计算机输入等微小细节也要能清楚显示,这些部位都应该选用高清摄像头。因此,在一个营业网点或支行,根据工作需要和存储介质的容量,在少数的关键岗位安装高清监控设备也是可行的。

    此外,制约银行选用高清监控的“瓶颈”带宽问题近期内有望突破。根据国家《宽带网络基础设施“十二五”规划》,“十二五”期间,国家将投入16000亿元用于宽带网络基础建设,到2013年底,FTTH(光纤到户)和FTTB(光纤到楼)用户复合增长率将达到55.4%,到2015年全面实现电信、广电和互联网三网融合互通。这预示,随着国家宽带网络建设的提速,近年内,网络环境将大为改观,数字化高清监控在银行的普及为时不远。

 

标签 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

更多新闻