• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三大运营商4G招标:混合组网竞争开始

来源:网易科技
时间:2013-10-28

分享至:

只有后一名队员也站在了起跑线上,竞赛才能真正开始。继中国移动、中国电信的 4G 设备招标结果落定之后,中国联通即将启动 4G设备招标 的消息终于在上周传出。

至此,国内三大运营商的首次4G设备招标终于都有了眉目。

从中国电信、中国联通的招标要求来看,这两家运营商未来获得“4G双牌照”已无悬念,不确定的就是接下来怎么进行TD-LTE/FDD LTE融合组网,怎么摸着石头过河、怎么在这一场即将鸣枪的新一轮竞争中取得。

首次4G设备招标落定

中国移动先站在4G起跑线上开始热身运动的原因不必赘述。在一年之前的2012年,也就是国内3G商用第四年、中国联通和中国电信刚刚获益其中的时候,中国移动吹响了4G号角,开始了首轮4G设备招标,并在多个城市建设TD-LTE试验网。

2013年年中,中国移动又启动了TD-LTE扩大规模试验网的设备招标,规模巨大。按照中国移动的计划,这次招标共涉及20.7万个基站,55万载扇,投资额高达200亿元。从8月份揭晓的招标结果来看,有9家设备厂商分食了这块大蛋糕,其中,中兴和华为的份额过半,爱立信、NSN和上海贝尔约占三成,大唐、普天、新邮通和烽火这四家也获得一些份额,招标结果总体上是中外兼顾、利益均沾。

几个月之后,原本提出“如果获得TD-LTE牌照,希望租用中国移动网络”的中国电信转变了态度,启动了覆盖全国31个省的首次4G设备招标。据了解,中国电信以“邀约”的方式进行了这次4G设备招标,涉及6-7万个基站,FDD LTE和TD-LTE两种制式的设备各占一部分,比例约为7:3。这意味着,中国电信未来必将进行TD-LTE/FDD LTE融合组网。

在国内三大运营商中,中国联通的4G设备招标启动晚。据了解,中国联通目前正在规划招标事宜,即将开始进行4G设备招标,预计招标规模约为5.2万个基站,其中包括3.4万个FDD-LTE室外基站、8000个FDD-LTE室内基站、1万个TD-LTE基站。

随着中国联通启动4G设备招标,国内三大运营商的首次4G设备招标终于全部落定。不过,三家运营商的这些动作都只是热身运动,它们刚刚站在了起跑线上,等待竞赛枪声的响起。

电信联通获双牌照已无悬念

尽管三大运营商都已经做好了准备,但决策层还未明确具体的4G发牌时间。

工信部通信发展司副司长祝军上周在“前三季度工业通信业发展情况报告会”上,就有关业界关心的国内4G牌照何时发放问题对媒体表示,“国务院已经做过决议,目前我部正在按照国务院的要求,全力推进这项工作。整体工作在有序进行过程中。”

实际上,在今年7月召开的国务院常务会议上,备受关注的4G牌照发放期限就已经被正式确定,会议要求“相关部门、企业在年内推动发放4G牌照”。如果不出意外,在今年的后两个月内,4G牌照将正式发放。

目前,4G发牌的障碍已经被扫除,为重要的频谱资源也基本划分完毕。据悉,中国电信将获得1.8GHz频段(1755-1785MHZ/1850-1880MHz),中国联通将获得2.1GHz频段 (1955--1980MHz/2145-2170MHz),这两个频段都将用于FDD LTE网络建设。而在此之前,工信部已将2500-2690MHZ频段都划分给TD-LTE,多达190MHZ的频谱资源将足够三家运营商共同使用。

频谱资源的划分、设备招标的要求,都表明中国电信和中国联通获得4G双牌照已无悬念,未来都需要进行TD-LTE/FDD LTE融合组网。

混合组网 利弊参半

近一年前,中国移动在香港地区开通了亚太地区首个双模LTE网络,为内地启动TD-LTE/FDD LTE融合组网开辟了试验田。实际上,在中国移动香港公司正式启动LTE融合商用网络之前,国际上已有多家运营商开通了LTE融合网络或两张网络的融合运营。

业界普遍认为,由于技术层面的差别,决定了TD-LTE和FDD LTE在不同应用场景下各有优劣,再加上FDD LTE频谱资源日趋紧张,推动LTE融合组网将成为必然趋势。

从目前已知的信息来看,在中国内地,有望获得两张4G牌照的中国电信和中国联通,也将进行FDD LTE/TD-LTE融合组网。

“中国电信将采用FDD LTE/TD-LTE融合组网的方式组建4G网络。”中国电信董事长王晓初此前曾在公开场合表示,“由于频率是制约运营商的核心资源,在4G时代,融合组网不可避免。”

对于运营商来说,频谱资源为珍贵。王晓初介绍,在中国电信的4G网络规划中,大范围、广覆盖的4G网络将使用FDD LTE制式,而市区内人口稠密地区将使用TD-LTE制式。据了解,这些做法正是借鉴了美国运营商Verizon的运营模式。

虽然运营商进行LTE混合组网会在一定程度上受益,但仍有一部分业内专家认为,在技术上,单一运营商运营多制式网络,或者在单一业务网络上运用多种技术模式,是运营商的大忌。多年前中国联通同时运营GSM和CDMA的失败,就是一例。

这部分专家认为,LTE融合组网是中国电信和中国联通的无奈之选,因为从技术演进和全球实践来说,WCDMA向FDD LTE演进直接,也合理,而全球几乎所有的CDMA运营商也都选择了向FDD LTE演进的路径。

新一轮竞争即将开始

技术上的讨论一时半会还不会休止,运营商终还是会按照国家的资源分配去运营各自的4G网络,并开始新一轮的竞争。

在3G时代扭转的运营商竞争格局,也许会在即将到来的4G时代被再次打破。众所周知,自2008年电信重组、2009年3G正式商用以来,实力弱的中国联通,以及获得移动网络运营资格的中国电信,都因为拿到了优质的3G牌照而实现弯道超车,并在新增市场上获得了比较均衡的份额。

在国内3G商用的这四年里,中国移动曾经在2G时代创下的高达70%的市场份额被打破。尤其是在近一两年里,由于移动通信普及率不断提高、行业内同质化竞争愈演愈烈,加之OTT业务对传统通信业的严重冲击,中国移动多年前的用户及利润高增长的局面已经一去不复返。

一个可以参照的数据是,在今年前三季度,中国联通前三季度净利润同比大幅增长53.6%,而中国移动出现了前三季度净利润同比下滑1.9%、第三季度净利润同比下滑8.8%的“史上糟糕”业绩。

就在中国联通和中国电信刚刚从规模商用的3G业务中获利的时候,中国移动在工信部的批复同意下吹响了4G号角,率先在国内大规模建设4G试验网。虽然中国电信和中国联通近也站在了4G网络建设的起跑线上,但与“热身”近两年的中国移动相比,气势上已稍显落后。

在4G这条新的跑道上,三大运营商未来会如何进行网络规划、如何进行业务运营、如何进行品牌包装,这些都还是未知数。强者会不会重振旗鼓,后来者会不会再获新生?

标签 4G 混合组网 4G设备招标 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻