距离2014年的到来还有短短60几天,首个年度重点科技电子大展CES又将与我们见面了。CES 2014电子展将于2014年1月7-10日在美国拉斯维加斯举行,届时全球知名的数码科技厂商都将汇集赌城,发布并展示的智能手机、平板电脑、PC、游戏技术、家电等众多产品,令人十分期待。下面就一起来看看我们期待在CES 2014大展上看到的数码产品及技术。
1. 三星展示新的Galaxy手机
近年来,三星公司在CES大展上都出尽了风头,所以我们也十分期待它能够在CES 2014大展中拿出重量级的产品。那么有可能出现的是什么呢?自然是下一代旗舰Galaxy S5,以及曲面手机Galaxy Round的国际版。根据相关报道显示,由于Galaxy S4的销量放缓,所以三星极有可能尽快推出Galaxy S5以保证市场占有率,那么好的平台莫过于CES 2014了。据悉,Galaxy S5将搭载64位处理器、1600万像素摄像头,并可能使用金属机身设计。
至于Galaxy Round,该机已经在韩国推出,但并未针对国际市场销售,显然试水的意味颇重。如果获得成功,三星则有可能将改进版的国际型号带到CES 2014大展上。但从目前来看,这款所谓的“曲面手机”实际使用价值并不大,我们还是希望三星能够对其进行深度优化后再推向市场。
2. 微软将回归,但并非凯旋归来
“微软将正式回归CES!”。这则新闻在今年10月初成为各大科技媒体的头条,意味着微软将放下身段,重新参加第三方展会。不过,从产品层面来看,似乎并不会有什么重量级的新产品,可能仍然是围绕Surface 2系列、Windows 8.1系统和诺基亚Windows Phone。
3. 索尼将专注下一代产品
目前CES 2014主办方已经确定,索尼公司CEO平井一夫,将参与“科技巨头”系列主题演讲,展示其未来技术的产品、服务和理念。而对于索尼来说,2013年11月15日发售的次世代游戏主机PS4绝对是主角之一,届时我们应该会在CES 2014上了解到它的销售状况,以及一些大作的进展。另外,索尼也极有可能推出下一代高性能智能手机。除此之外,还有相关报道称索尼新款虚拟头戴显示器也正在开发中,会带来更加震撼的增强现实效果,有望在CES 2014上发布。
4. Steam流游戏的大跃进
尽管我们在2013年看到了Steam流媒体游戏的手柄和系统,但还是缺少一款主机,所以这种极具发展空间的新的游戏形式,也可能在CES 2014上获得升华。
5. 更多的可穿戴设备
可穿戴设备在2013年获得了长足的发展,市场不断扩大,这也为其获得了更多的筹码,据悉CES 2014大展上的相关区域将扩大30%,相信会有大量新产品发布并且进行展示。包括智能手表、运动腕带等等。至于我们期待的,无疑是是苹果iWatch和谷歌Watch,另外一些更加时尚、生活化的可穿戴设备也是令人极为感兴趣的。
6. 3D打印升温
在2013年,3D打印技术同样获得了极大的关注度,并且以不同的形式向消费领域扩展,比如价格便宜的3D打印笔。所以,在CES 2014上,我们十分希望看到更多低成本的3D打印设备,让你可以在家中轻松打印出餐具。
7. 4K超清电视将逐渐普及
虽然我们时常质疑4K的必要性,但实际上,就像1080P诞生初期所遭到的质疑一样,这只是一个必要的阶段而已。当55英寸及以上尺寸的需求增大,4K超清分辨率便显得更加必要,同时厂商们的积极加入也将逐渐降低成本。从目前来看,包括索尼、松下、三星、LG、东芝、夏普以及中国的海信等电视厂商,都会出席CES 2014,展示更大、更清晰以及更便宜的4K电视产品。毫无疑问,2014年将是4K电视逐渐普及的一年。