来源:EEWORLD
时间:2013-10-28
嵌入式系统联谊会2013年11月23日主题讨论会
嵌入式系统联谊会主题讨论会自2009年开始,已经召开了12次会议,内容涉及嵌入式系统各个方面,包括 MCU 和嵌入式OS这样的基础技术,嵌入式学科建设和物联网产业发展等大家关心话题,也有可编程SoC这样的新技术和新产品。
ARM 处理器在90年代末进入中国,借助其在全球移动终端和嵌入式系统上的成功,经过10余年的发展,深刻的影响了电子工程和嵌入式系统教学。基于ARM处理器+uC/OS 或者Linux的嵌入式课程已经广泛在各大院校和培训机构开设。2004年ARM发布Corex-M3 MCU内核之后,世界主要的MCU公司纷纷推出基于M3/M4、M0/M0+的各种MCU,在市场定位上M3/M4面向是新型32位嵌入式系统,M0/M0+瞄准的是替代传统的以8051为代表的8位MCU市场,这些给嵌入式教育带来新的机遇和挑战。
围绕这些变化,习惯了8位和16位单片机教学的老师们,如何步入ARM 32位MCU时代。学生们希望学的、流行的技术,企业希望的招聘的是有实践经验的工程师,如何兼顾已有课程体系,授课方式和就业需求,然后加入新的技术,这些正在考验教师们智慧。
会议将就目前MCU和MPU(嵌入式处理器)已趋于统一在ARM Cortex 架构之后,如何调整传统8位/16位单片机教学,协调好已经开设的基于ARM+Linux嵌入式课程(多数基于ARM9/11),深入思考教学理念应有那些需要改进的地方,讨论ARM Cortex-M给授课、实验和实验设备带来的变化等问题。会议将邀请有经验的高校教师,MCU半导体公司的代表发言和交流。
上午议程:主题发言(每人30分钟)
1.适应ARM统一MCU的大趋势:嵌入式教学的机遇与挑战 清华大学教授邵贝贝。
2.Cortex-M处理器:系列课程的教学平台, ARM中国公司大学计划经理 时欣博士。
3.兴趣驱动 早期培养 让学生不知不觉地进入嵌入式世界,太原理工大学常晓明教授。
4.STM32 引领32位单片机的潮流,ST公司MCU高级经理 曹锦东。
5.ARM Cortex-M MCU教学实践,武汉理工大学 UPteam 李宁博士。
下午议程:讨论环节(14:00-16:00)
(1)ARM Cortex-M0/M0+是否能够替代8051用在单片机教学,老师和学生的困难在哪里?
(2)面向新的形势,目前嵌入式教学中使用的ARM MCU教材内容有那些需要改进地方?
(3)许多物联网应用的芯片依然采用8051或者非ARM架构,在物联网专业的嵌入式课程中,MCU教学应如何开展?
时间: 2013年11月23日 9:00-16:00 ,12;00-13:30 午餐
地点 北京航空航天大学
会议主办:嵌入式系统联谊会(www.esbf.org.cn)
会议协办:北京航空航天大学出版社
支持媒体:《单片机与嵌入式系统应用》、《电子技术应用》、《电子设计技术》、电子工程世界网、与非网、电子创新网、21IC中国电子网、《电子产品世界》、慕尼黑电子展。
参会联络人:胡晓柏 82317035 ,hxbpress@gmail.com 或者关注新浪微博:何小庆微博
嵌入式系统联谊会是一个公益性的科技沙龙,会议不向发言人和参会人收取费用。因场地和条件限制,报名参会的朋友们,请先注册,收到确认后参会。