来源:日经BP社
时间:2013-10-28
夏普于2013年10月22日宣布将销售新型液晶电视“AQUOS Quattron Pro”XL系列的五款机型。新产品的特点是,虽然配备的是全高清(full HD)面板,却可实现相当于4K的高精细显示。
夏普现在提供的“四原色技术”是其自主开发的、以相等间隔排列“红”、“绿”、“蓝”、“黄”四个子像素构成像素的、可提高显示器色彩表现力的技术。其中,绿色和黄色对人眼视觉的亮度感度。因此,通过对“红绿蓝”及“蓝黄红”的组合中各颜色子像素分别驱动,可以双倍表现横向分辨率。另外,纵向采用的驱动方式是,将各色子像素分为上下两部分来控制亮度等级。由此便在全高清面板上实现了相当于4K的高精细显示。
网络功能方面,新产品配备由Broad Media运营的云游戏服务“G Cluster”。G Cluster在服务器上进行处理,通过宽带利用视频流发送游戏画面。此次是首次将G Cluster配备在电视终端里。将电视接入互联网,从汇集有各种网络服务的主画面“AQUOS City”中选择“G Cluster”图标,就可利用云游戏服务。AQUOS City相关服务方面,此次的新产品还追加了Hulu。
此外,新产品除了支持混合广播(Hybridcast)以外,还配备“Miracast”(在电视上显示智能手机的画面)、“蓝牙”(将音乐无线传输后通过电视的扬声器播放)和“DLNA服务器功能”(用智能手机收看USB外置硬盘中录制的影像)等。
关于Miracast,将公开可轻松使用“智能手机屏幕”功能的智能手机用应用“AQUOS Connect”,“智能手机屏幕”功能可以同时显示收看的节目和通过Miracast播放的画面。该应用本来只面向AQUOS MX系列,不过版本升级后扩大了对象机型,同时还提供获取所收看节目的关键词后进行搜索的功能,以及与混合广播之间的联动功能等。