• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

应对电磁兼容测试挑战 安捷伦MXE新品引领EMI测试标准

来源:21ic
时间:2013-10-28

分享至:
第十二届国际电磁兼容暨微波展览会(EMC/China 2013)10月23日-25日在上海光大会展中心举行,作为的测试测量公司和 电磁兼容测试 领域的开拓者, 安捷伦 如期参展(展位A058)并现场演示解决方案和升级产品。同时,安捷伦还举办了新品发布会,安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理Andy Botka与媒体面对面分享安捷伦EMI测试解决方案。

电磁兼容性(EMC)已成为各种电气和电子产品的关键需求,目前全球法规均要求进行正式的认证测试与实地监测。作为电子测量领域的行业领袖,EMC测试则是安捷伦一直以来非常看重的市场,Andy Botka指出:“目前,EMC测试市场面临着众多挑战,诸如电子设备广泛普及所造成的电磁干扰、数量众多的行业标准所增加的测试复杂性和日益缩短的产品生命周期需要更快速的一致性测试等等。”而安捷伦经过反复验证积累了丰富的经验,不仅能出色地应对这些挑战,更是将这些挑战转化为自己的优势来为市场提供更好的产品。

安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理Andy Botka演讲

安捷伦广泛的EMI测量解决方案,覆盖了开发周期的各个阶段。其EMI解决方案包括使用EMC测量应用软件对模拟电路版设计进行预先一致性测量和EMC诊断评测,以及使用全新N9038A MXE EMI接收机对完整产品进行全面一致性测试。安捷伦 MXE 并不单纯是一台符合 CISPR 标准的 EMI接收机,它还包括一款 X 系列信号分析和图形化的测量工具,能够轻松检测信号细节,为设计者提供整改建议。

为了更好地为客户提供完整的EMC测试系统——交钥匙方案,安捷伦坚持和多个全球和本地系统集成商组成合作伙伴关系,一并为客户提供的系统方案。在过去几年中,集成安捷伦EMI接收机MXE的系统已经被众多用户安装并验证,随着新推出功能的加强,MXE接收机必将在EMC测试市场上扮演更重要的角色,为更多的用户服务。

此次发布的N9038A MXE EMI 接收机将测试频率范围扩展至44GHz并增加了时域扫描,同时也解决了在新增标准特性下的既有以及新需求。扩展后的频率范围可以更好地满足军标和FCC的要求,而时域扫描则可缩短终测量之前创建可疑信号列表所需时间。

安捷伦的MXE提供的模块化可升级CPU和I/O接口不仅能满足用户当前对测试速度的需求,更可以限度地保护用户的投资,为未来速度的升级做好准备。

展会期间,安捷伦将针对上述新特性进行特别演示,同时还将展示使用 Agilent N6141A EMI 测量应用软件进行的预兼容测试。

安捷伦在EMC/China 2013展会上展示全新升级MXE EMI接收机

标签 电磁兼容测试 安捷伦 EMI测试标准 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻