• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G发牌倒计时 移动联通电信都在忙什么?

来源:ofweek
时间:2013-10-25

分享至:
从接近工信部人士获悉,11月初将发放3张 TD-LTE 牌照。工信部科技司副巡视员代晓慧透露,“工信部上下正忙着筹备发放 4G 牌照,4G频谱的分配。”

此前,工信部部长苗圩表示,今年年内发放4G牌照。至于频谱分配以及制式选择争议颇多。发4G牌照只是时间问题,中移动各个部门已开始忙活,中国电信和 中国联通 也在为制式而奔走……

中移动4G布局:南北动作反差大

近,和中移动内部人士以及多个地方大佬聊天发现,对于4G的布局,各地打法和想法不同,南北反差较大。这就是中移动4G面临的个尴尬。

中国移动 内部人士透露,4G牌照要发放,用户需要对4G有一个全面的了解,才能大规模的普及。然而,他们不敢公开宣传。譬如,今年2月4日,浙江移动高调宣布4G试商用,互联网上立即就传来“非法同居,未婚先孕”的声音,导致集团舆情监控处吓出一身冷汗。好在,正直春节期间,才有惊无险地躲过一劫。

近一段时间,广东移动率先发布了4G套餐资费,并且从10月底用户可以正式办理4G业务,大有商用的势头。而早在今年2月4日就个宣布试商用的浙江移动却显得“低调”多了。其实,浙江移动很早就宣布4G试商用用户超过了1万人。据内部透露,江移动掌门人钟天华转任广东移动董事长、总经理,在一把手上抢了个先手。

一把手的理念将会影响到各地4G的推动力度。目前,中移动获批在326个城市开展4G扩大规模试验。广东、浙江、江苏、青岛纷纷推资费政策、进行试商用。但是,全国步调似乎并无法统一。

1、资费套餐制定。广东的4G套餐贵,低价格都要138元。而山东和浙江的4G套餐显然比广东便宜一些,低只需要50元就可以办理。地区经济发展不平衡,有差别是符合实际情况,但是,仍然不能像中联通发展 3G 用户那样灵活,取消漫游费,实现全国一个价格,打破地区壁垒。

2、流量管理方面。4G的特点是什么?根据当前传播的信息,就是比3G快100倍。那么,对于中移动来说,4G流量费将是送上门的一个馅饼。据透露,6月1日,中移动上海启动4G试商用友好用户招募,截至8月底,在网4G用户共计千余人,8月份,这些用户产生流量3804G,人均流量达到3.13G,远高于上海移动2G/3G网络每月人均流量75M。但是,这么高的网速该如何流量费?用户是否能够承受高额费用,仍需要市场去检验。

3、 4G 网络覆盖。中移动数据显示,目前TD-LTE 4G网络已基本实现了16个试点城市、2万个基站的建设目标,到今年底将覆盖到100个城市、建设完成20万个基站、采购100万部终端。由于地方政府支持力度不同,4G网络覆盖就不一样。四川省委书记王东明对四川4G开通作出重要批示,2012年12月份中移动在成都就开通了4G网络,城市重点街区、公园、地铁、校园等公共场所,进展顺利。成都4G的那种“运气”并不是在全国都有。一则来自工信部媒体证实,上海的TD-LTE建设遇到大麻烦,在TD六期宏基站规划2400个基站中,无法完成购足的近500个,占比约20%,其中有近一半源于业主阻挠,有30%为居民区及学校,均由于对电磁辐射等的担忧,对建设TD-LTE基站表示极度反感与不配合,难以协调。

4、4G终端匮乏。笔者文章《4G终端猜想:4G手机奇货可居!》已描述,“重数据卡,轻手机”的策略,可以说基本符合中移动提出“四网协同”(2G/3G/4G/WiFi)的战略,但是,一开始就过度押宝大数据业务,可能会让很多用户无从选择。譬如,首次招标仅1万部4G手机采购量该分给谁用?有网民拿移动“开涮”,中移动就有50万员工,内部抽奖“中奖率”都不高。目前,国际上三星苹果,国内中华酷联已有4G手机推出,但是,笔者从内部了解到,手机更新换代太快,一些抢跑的终端厂商产生了存货,而更多厂商在持有观望态度。

电信联通在TDD与FDD之间徘徊

关于中电信、中联通4G网络新闻,近几天多了起来。

1、频谱分配: 中国电信 拿到1.8GHz(1755-1785MHZ / 1850-1880MHz),中联通拿到2.1 GHz(1955--1980MHz / 2145-2170MHz)。

2、因为近一次中国电信招标采用了FDD+TDD混合组网方式,其中FDD份额约占70%,TDD约占30%。王晓初说,电信将建立TDD/FDD融合网,4G投入资金上升到100亿;

3、而 中国联通 常小兵在香港曾明确表示,过管理层的研究,中国联通将坚定不移走现有技术路线,即FDD制式的4G网络。 中联通4G投资每年维持50-100亿的建设规模,目前有两个预选方案,即投资100亿元建设3.1万个4G基站或者投资50亿元建设1.6万个4G基站;

以上已是公开的4G正能量消息,至于中电信要租用中移动TD-LTE网络等消极牢骚,就不提了。中电信和中联通遇到的烦恼是什么呢?

1、TDD还是FDD?“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”,中电信要申请4G牌照,TDD份额需要超过30%,前几次没有达标,都没有被工信部通过。

2、今年7月份,江苏电信南京大搞4G实验网,而大张旗鼓举行的开通仪式原本邀请中央媒体和中国电信集团领导。谁知领导无一人被批准前往参加,中央媒体报道团临时取消了,原因至今不明。内部透露,中联通遇到同样的问题。来自内部消息,中国联在南京、上海等地秘密建了40-50个4G基站,暂时不敢公开。其中的内心的纠结,可想而知。

3、要市场还是要4G?公开数据显示,截止9月底,中国联通3G用户1.12亿,而中电信3G用户在9500万左右。他们3G市场正如日中天,为何要抛弃3G,追赶4G?一般来说,高层领导对于这个敏感的问题,不难选择。但是,如何说服基层一线人员,让他们放下3G搞4G,这可能不是工信部一个文件就能解决的问题了。

标签 4G TD-LTE 3G ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻