• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI推出驾驶辅助系统 加强在华服务

来源:电子工程网
时间:2013-10-25

分享至:

    常言说,to err is human。人总是要犯错误的。据统计,大部分交通事故是由驾驶员的错误行为造成的。如果我们能减少司机犯错的次数,甚至杜绝司机犯错,那么我们每年就能挽救成千上万个生命。

    中国已经是全球大汽车生产和消费大国。近年,中国由于交通事故造成的死亡人数每年约6万,远高于全球平均水平。显然,帮助中国司机减少犯错的意义尤其重大。

    杜绝司机犯错的终极方案是无人驾驶技术。谷歌的无人驾驶汽车据称可减少99%的交通事故,每年挽救3.5万美国人的生命。除谷歌之外,日产、福特等汽车公司也在积极研发无人驾驶技术。谷歌和日产都计划于2020年推出带无人驾驶技术的汽车。

    在完全实现无人驾驶之前,先进驾驶员辅助系统(Advanced Driver Assistance System - ADAS)是帮助司机减少失误的利器。继汽车导航、信息娱乐系统之后,ADAS市场将迅猛增长。在中国,除了能帮助减少事故和伤亡之外,ADAS还能帮助中国本土汽车厂商实现差异化,增强自主品牌汽车的竞争力。

    在此背景下,美国德州仪器公司(TI)推出了新的汽车ADASSoC- TDA2x系列。为了这款芯片,TI 特别加强了中国市场的技术支持服务。

    TI 处理器业务部业务开发总监蒋宏先生介绍说,ADAS在高档汽车如BMW中已有配备,而且很快就进入到普通轿车中,包括10万元级别的轿车。他说,中国本土汽车厂商要想在发动机、底盘、变速箱等传统硬件上赶超全球主要厂商十分困难,但在汽车电子系统方面的提升会相对容易些。近来,ADAS系统在中国演进比国外快得多,要求也比国外急得多,这对TI这样的供应商来说既是机遇也是挑战。

    据蒋宏介绍,以前TI公司的ADAS技术支持是全球统一的。由于中国市场在诸多方面的独特性,这种方式无法满足国内客户的要求。现在,他们在上海设有专门负责ADAS芯片的AE(Application Engineer,应用工程师)团队,这是这个产品线次在中国本土做AE应用。他说,AE不同于FAE(现场应用工程师);AE是更多偏向研发任务的团队,给客户一个参考应用设计,而不像FAE那样做前期客户现场支持。

    此次TI新推出的这款SoC是TDA2x系列(//www.eechina.com/thread-122102-1-1.html),它可通过三个方面的应用来促进自动驾驶体验和减少碰撞:前置摄像机应用(用于车道保持辅助、行人检测、交通标志识别和远灯辅助灯)、环绕视图应用(用于3D环绕视图与后方碰撞警告检测)和传感器融合应用(将摄像机与雷达传感器数据融合)。TDA2x的硬件配置非常强大,包括以下主要特性:

    -两个C66xDSP内核

    -多达四个视觉加速器内核— 每核10.4 GMAC

    -两个ARMCortex- A15内核

    -两个双ARM Cortex-M4内核

    -内部存储器

    -多达6 个摄像机输入和多个显示输出

    -28 纳米工艺技术 功率范围:Tj 125dC 下约为2 ~ 5W

TDA2x以极低的功耗实现高性能RISC和数字信号处理

    特别地,视觉加速器内核(视觉AccelerationPac)是TI ADAS芯片的独特优势。它包含多个嵌入式视觉引起(EVE),通过在中低级内核上运行对DSP实现有力补充。据称,EVE在相同功率预算下的计算性能比Cortex-A15内核高出8倍。

嵌入式视觉引擎(EVE)在相同功率预算下的计算性能比Cortex-A15内核高出8倍

    对于ADAS这样的复杂系统,开发工具、软件与技术支持非常重要。TI 提供完整的开发板套件、免专利费软件库与框架,特别是前面提到的AE、FAE本地支持,这些将极大地帮助国内厂商加速产品上市和实现产品差异化,提高产品的竞争力。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻