• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TDK:持续关注改善能源效率及智能生活

来源:EEWORLD
时间:2013-10-25

分享至:

日本著名元器件制造商 TDK 正在以精益求精及不断进取的精神持续改善能源效率,以便让我们的生活更加环保,更加绿色。

日前在CEATEC上,TDK展示了多款新产品,可更进一步节约电力。

让我们看一下都有哪些技术吧:

无线充电

目前TDK已推出满足WPC Qi要求的无线充电接收线圈,厚度仅为0.48mm,支持5W功率。TDK表示,该产品利用了薄板柔性化生产技术,因此可以确保在薄的前提下,实现耐冲击的特色,同时TDK也提供同样技术同样性能的发射线圈。

值得注意的是TDK目前的线圈完全可以定制化,包括尺寸、厚度以及其他充电规格,另外也可提供结合NFC天线的一体型Rx线圈。

除了用于手机与数码产品等小型移动设备用线圈之外,TDK还一直在致力于发展电动汽车用无线供电线圈,目前该线圈已成功缩小到只有A4纸那么大。

TDK表示电动汽车实现无线充电会有如下几点好处:停车既冲,省时省力;无需外置充电桩,因此更加的安全;无视外界气候环境,包括极低温、黑夜或者下雨等等。

另外,TDK近几年一直在强调其畅想,即在公路上铺设线圈,这样汽车就可以在行驶中充电,不过这一切还是设想,因为目前无线充电是必须静止状态才可以的。

改善车用能源需求

除了充电,TDK目前还开发了小型高转换效率的PHEV/BEV车用DC-DC转换器。该产品结合了TDK的包括材料、电路、模拟等在内的多项技术才设计出来的。同时,该产品还采用了高散热基板以及铁氧体磁芯材料PCH95,提高了单位功率密度。

该大电流输出产品主要应用在动力传动系统中的高压电池向负极用低压电池的转换。供电与充电。


如图所示,该产品未来越来越小型化,同时输出功率也会越来越大。目前,新飞度已经采用了这款产品。

与DC/DC类似,TDK还采用类似技术开发了AC/DC转换器,这款用于高压充电器目前可提供3.3kW的功率转换,预计2016年,同样的3.3kW输出充电器,体积比现在减少三分之一至3.0L,效率提升近一半。

智能手机的提升

随着智能手机不断更新换代,对于各种配件的要求也越来越多,TDK正推出几款适合于这些领域的应用。

高速闭环音圈致动器与高质量光学稳像系统是为智能手机提供更好的照相摄像功能。


采用OIS之后,线条更清晰。

双电层电容器,这是一个快速充放电电容,可以为LED闪光灯提供瞬间用电量。

TDK还展出了通过在磁性体中采用金属材料,实现大电流和低Rdc化的电感器。其磁屏蔽结构实现高密度封装,凭借高质量、高生产率实现稳定供应,较之过去铁氧体型的磁芯,大电流下的性能更好。

另外一项技术也是TDK一直在推广的SESUB(Semiconductor Embedded in SUBstrate),即将IC镶嵌在基板内进行固定。这样做一方面实现了元件的小型化、薄型化,同时产品的散热及EMI等性能也得到了提高。目前,已有包括PMU及蓝牙在内的多项技术采用了SESUB方案,而且均为市场内小的模块化产品。

标签 TDK 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

更多新闻