来源:21ic
时间:2013-10-25
2013年 10月 , Keil 公司(ARM公司之一)正式推出Keil MDK v5,该版本使用 uVision5 IDE集成开发环境,是目前针对ARM微控制器,尤其是ARM Cortex-M内核微控制器的一款集成开发工具。
Keil uVision5桌面图标
MDK V5 概述
MDK v5向后兼容Keil MDK-ARM uVision4,以前的项目同样可以在MDK v5上进行开发, MDK v5同时加强了针对Cortex-M微控制器开发的支持,并且对传统的开发模式和界面进行升级,将分成两个部分,MDK Core和Software Packs。其中,Software Packs可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。
MDK-ARM v5框架结构图
从框架结构图中看到,MDK v5主要分成两部分,MDK Core和Software packs。
MDK Core – MDK核心
MDK Core包含微控制器开发所有的所有组件,包括IDE(uVision5)、编辑器、ARM C/C++编辑器、uVision调试跟踪器和Pack Installer。
uVision5 IDE集成开发界面
uVision5 IDE 集成开发环境与uVision4相差不大,在编译工具栏右侧多了两个绿色按钮,Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮。
Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮
MDK Core是一个独立的安装包,大概300M左右大小,可以到ARM国内代理商米尔科技官网下载正式版本。下载安装以后就可以一直使用,如果Keil有芯片支持、CMSIS或者中间库的升级,直接通过Software packs本地升级即可。
Software packs – MDK软件包
这部分较MDK v4版本做出了很大的更新。Software packs分为Device、CMSIS、MDK Professional Midleware三个小部分,包含了各类可用的设备驱动。。