腾讯科技 悦潼 10月24日编译
智能手表现已成为科技行业的热门产品了。Android消费者因为三星推出Galaxy Gear智能手表而兴奋不己,当然,苹果的粉丝们再等上几个月可能也会看到苹果推出iWatch,甚至连诺基亚似乎也开始觊觎这一市场。不过,智能手表要想吸引消费者前来购买,应当具备以下10大特征。
1、全面整合智能手机功能
任何一款智能手表,不管是现在已经上架的,或者即将上架的,都必须能够与智能手机联网,并处理智能手机的所有任务,包括拔打电话和发送短信。如果缺少这样的功能,那么智能手表离终结也就不远了。
2、独具匠心
尽管智能手表都整合了高级软件和硬件,但对普通消费者而言,智能手表的价值主要还是通过特色功能所体现出来的。无论如何,消费者都希望手腕上配带的是一款极具特色的产品,因此,在智能手表领域,风格或特色就是一切。
3、适当的公司生产
并非所有的公司都能够在智能手表领域大获成功。智能手机和平板电脑市场已经表明,成功的设备往往都来自消费者所期待的公司,这也是为何苹果和三星能够在智能手表领域获得青睐、而一家非著名公司可能难以在此领域成功的原因。
4、合理的价格
三星Galaxy Gear智能手表售价为299美元,这在移动领域绝对是个问题。三星和其他竞争对手需要想方设法让智能手表降价,一款配带在手腕上的设备售价不可能,而且也不应当像智能手机那样昂贵,要知道,合理的价格很关键。
5、有效的第三方应用
智能手表要想取得成功,就需要获得第三方应用的支持,这样才能拓展智能手表的功效。当然,设备制造商会提供相应的应用,但是,这还是需要第三方应用开发者的支持,这样智能手表将会取得成功,否则就将面临困境。
6、完全直观的设计
业界评论人士发现,三星的Galaxy Gear软件并不像他们想像的那样直观,这是个大问题。简易使用非常重要。人们应当能够接触一些按键,划过显示屏,并处理任何任务。如果达不到这样的直观设计要求,那么智能手表将难以赢得市场的青睐。
7、丰富的功能体验
更多的功能当然非常重要,但不要忘记,智能手表是一款配带在用户手腕上的设备,显示屏至少达到3英寸。另外,这种设备的首要功能就是显示时间,因此,各大制造商在智能手表中添加功能时,应当三思而行,如果功能过多无效的话,智能手表将很难成功,反而会让智能手表难以操作,重要的是,智能手表要能给用户带来丰富的体验。
8、连接Google Now?
Google Now是谷歌(微博)公司的一项计划,无论何时何地都能给用户提供相关的数据。尽管还没有消息涉及谷歌将把Google Now服务置入智能手表之中,但是Google Now的理念与智能手表非常相配备,毕竟,智能手表配置了Google Now服务之后,将有助于用户明确所处位置及所在区域。
9、跨平台协作
尽管Galaxy Gear是三星精心打造的产品,但仍存在诸多不足。市场关注的是,智能手表能否与多种设备和操作系统相兼容,这一点可能与苹果的理念相冲突,但是,苹果终推出iWatch时,好还是确保这款设备能够与Android协作。
10、基于耐用的商业模式
没有人希望每年都购买一块新手表,因此,如果一款智能手表经久耐用,那么这将非常符合消费者和硬件制造商的利益。智能手表不应当成为用户购买不久就随便扔掉的电子设备,当然,硬件制造商希望销售更多的产品来增加营收,但如果移动领域能够给我们提供经验教训的话,那么这肯定就是所谓的“生态系统”——即让硬件和软件相配备,这才是真正的未来,这也是智能手表领域需要关注的一种商业模式。设备制造商不应当单纯依赖硬件来创收,未来是为了从设备中盈利,然后再通过软件建立现有的营收渠道。苹果目前已经iPod和iPhone使用了这一方法,而且取得了成功,在iWatch还会这样吗?