• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

从量变到质变——AMD打“翻身仗”的秘诀

来源:京华网
时间:2013-10-24

分享至:

  哲学上有句名言,叫“量变引发质变”,意思是,任何一个微小的量经过不断的积累,都有可能带来本质上的不同。如今,用这样一句名言来诠释AMD十分恰当,AMD近公布了2013年第三季度财报,凭借多元化战略,AMD成功扭亏为盈,如果将多元化的战略比喻为量变的话,而业绩上的扭亏为盈,则是典型的质变。

  AMD财报显示,第三季度营收为14.6亿美元,经营利润9500万美元,净利润4800万美元。值得注意的是,目前PC行业仍处于相对低迷的状态,而AMD的财报不仅仅是相对于PC行业的“逆流而上”,同时也宣告自己步入了全新的复兴轨道,堪称“一箭双雕”。

  之所以能交出这样一份令人满意的财报,得归功于刚才说的“量变”,即多元化战略。而AMD战略的多元化表现在技术层面、产品层面以及市场层面。

  技术层面,AMD近年来推出APU技术,将GPU和CPU成功融合,在降低功耗的同时提升芯片性能,这已经成为芯片领域的革命性趋势。同时,AMD对APU持续保持频繁的更新和升级,确保其处于行业水平。不难看出,AMD充分意识到技术创新对芯片企业的推动作用,正如AMD总裁兼首席执行官Rory Read所说“开发业界的技术仍然是我们的核心目标”。

  AMD公布的近期业务状况,也能发现很多技术上的亮点,例如AMD推出的Radeon R7系列显卡采用了GCN架构,支持AMD Mantle技术,它可使游戏开发人员更轻松自如的发挥GCN内核的功能优势,实现超乎寻常的硬件优化、游戏性能和图像质量。AMD的显卡还采用了TrueAudio技术,该技术打造出世界上首个运用在显卡上的完全可编程的音频管道。

  此外,AMD和Mixamo 推出了全球首款面向Unity游戏开发平台的实时面部捕捉技术,可支持开发人员通过标准网络摄像头捕捉面部表情,并将其实时转化为3D角色。这无疑为网络游戏创造了更强的互动性和趣味性。

  从上述信息我们不难看出,AMD在技术创新上保持着一种独特的活力,这使得AMD技术上于竞争对手。同时,由于AMD新技术能够及时投放于新产品上,这也使得AMD的新产品始终备受消费者青睐。

  说到产品层面,除技术创新予以推动以外,AMD对芯片行业未来的把握十分到位,这使得AMD在产品层面能准确满足市场需求。今年的5月,AMD发布了2013年全新全系列APU产品,对主流笔记本、小尺寸触控笔记本、平板电脑等不同的终端形成通吃之势。

  其实,AMD早已意识到PC行业的颓废态势,而平板电脑、触控笔记本的火爆为AMD产品的多元化战略创造了前提,这无疑是AMD迅速走出PC阴霾的重要原因。再者,显卡方面,基于对游戏市场的准确把握,AMD一举拿下三大游戏主机的大单,成为Xbox One、Wii U、PS4的显卡供应厂商(其中Xbox One、PS4还使用了AMD的半定制APU),这些大单直接拉动了AMD Q2出货量的上升。

  不难看出,如今的AMD已经在产品上覆盖了不同的领域,不同的终端,这种多元化定位大大增强了AMD的抗风险能力,也为PC+时代芯片产业的发展指明了方向。

  市场方面,AMD在及时将新产品投放市场的同时,也更加注重与上下游厂商的深度合作。近,东芝和惠普宣布推出基于2013 AMD至尊移动APU的新型二合一PC,它能够在笔记本上提供完全不输于平板电脑的全套Windows 8触摸PC体验。众所周知,未来PC和平板的融合将会越发提高,而东芝和惠普选择和AMD合作,无疑会推进这种融合趋势,未来必定会有更多PC厂商携手AMD,推出跨界产品。

  又比如,AMD选择蓝宝石科技作为AMD FirePro专业显卡的全球分销合作伙伴,以期为全球各地AMD渠道生态系统公司提供新的分销资源,为AMD FirePro专业显卡提供更强有力的支持。

  这些都可以看出,在市场方面AMD并未选择单打独斗,而是建立与合作伙伴的紧密关系,这样可以为AMD节约更多渠道资源,利用更少的成本覆盖至更广泛的市场。

  其实,无论是技术、产品还是市场,AMD都拿出了多元化的战略予以应对,虽然每个战略都分得很细,但是集中起来就会产生质变。华尔街日报也评价道:“AMD一直在尝试重组其业务,以便使其产品多元化,并逐步适应PC需求疲软的状况”。结合上述分析,不难看出,AMD这次能交出如此优秀的一份成绩单是水到渠成的事,在这场翻身仗之后,未来AMD的发展将更值得期待。

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻