来源:21ic
时间:2013-10-23
华为 宣布其核心 路由器 NE5000E已成功通过国际权威第三方独立测试机构-欧洲高级网络测试中心(EuropeanAdvanced Networking Test Center,以下简称“ EANTC ”)的严格测试,成为业界首个完成路由器400G满框6.4T测试的厂商, 标志着华为路由器在400G时代稳居业界地位。
本次参与测试的华为旗舰路由器产品NE5000E满配了400G线卡,包括32个100GE端口、10个40GE端口和280个10GE端口, 思博伦 通信为此次测试提供了具备同样端口数量的新款高密度测试仪N11U,思博伦是的测试解决方案提供商。为了保证测试符合现网需要,EANTC凭借着其对运营商业务的理解和多年积累起来的严格测试方法,根据运营商网络的实际运行场景,设计了包括性能、功能、功耗和可靠性等多个方面在内的测试例。
华为NE5000E在整个测试中表现出色,各项指标都遥遥于业界水平。在性能方面,实现业界个125万亿包转发零丢包的傲人成绩;在能耗方面,整机功耗更是低到了令人吃惊的8106瓦,仅为业界同类产品的一半;在可靠性方面,全业务不中断(NSR)测试零丢包。同时,测试结果显示,BGP路由收敛时间可达13万条/秒,比业界水平快3倍。
EANTC联合创始人兼机构负责人CarstenRossenhoevel评价:“华为NE5000E400G线卡在性能、可靠性、业务和功耗等方面测试表现优异,在实现整机6.4T容量线速转发的同时,功耗可低至9000瓦以下,令人吃惊。”
思博伦通信网络与应用产品线总经理AhmedMuradt指出:“我们非常高兴思博伦的测试平台能帮助华为验证NE5000E的性能,这次测试使用了几百个10GE/40GE/100GE接口,规模非常庞大,测试进行得非常顺利有效。”
对于本次测试的成绩,华为运营商IP产品线总裁盖刚讲到:“此次测试全方位展示了华为在路由器400G时代的领导力,华为将与EANTC和思博伦等业界合作伙伴一起推动400G商用进程,并持续致力于路由器核心技术研发,在T比特时代创造更宽更广更稳定的网络,从而助力运营商给终用户带来更好的网络体验”。
华为NE5000E400G路由器已经成功部署于泰国TRUE、DTAC、沙特Mobily等全球多家运营商。据业界权威分析师机构Infonetics报告显示,华为路由器产品在运营商市场排名第二,且保持快增速。