• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立公司多测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得地位 (1)

来源:21ic
时间:2013-10-23

分享至:
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在 LTE Advanced载波聚合 的 GCF认证 中已经取得了地位。

LTE Advanced是的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。

在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。

由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对更大宽带的迫切需求。相对窄的频带被太多的用户共同分享导致了没有足够的带宽来承载如此大的数据流,载波聚合技术的出现可以解决这个问题。

全球的网络运营商都在部署支持载波聚合的LTE网络,韩国和美国在2013先启动了载波聚合网络的部署,之后其他国家也加入了这个行列。

商用移动终端的开发需要客观的验证从而确保设备符合3GPP的标准要求。安立的RF/RRM一致性和协议一致性测试系统已经获得了GCF和PTCRB的认可,商用终端开发过程中可以通过这两套系统得到符合3GPP标准要求的验证。

安立的ME7873L 射频一致性测试系统和ME7834L协议一致性测试系统在今年早些时候已经支持了载波聚合功能,并且在LTE载波聚合的GCF认证结果中宣布了该系统在韩国使用的Band1_5 和Band3_8的许多测试用例已经是地位。

除了GCF以外,在北美使用的Band2_17 和Band4_17的绝大部分测试用例安立也获得了PTCRB的认可,使得ME7873L和ME7834L成为了载波聚合方面重要的设备认证解决方案。

基于当前LTE协议,射频及RRM一致性测试在GCF/PTCRB协议测试取得市场地位,安立会继续扩大GCF/PTCRB载波聚合测试认可的用例数目。

[产品大纲]

■ ME7873L射频一致性测试系统

这是一个符合3GPP射频标准的测试平台,包括LTE终端射频测试和无线资源管理RRM测试。它支持LTE/LTE Advanced 并且在全球被广泛应用于移动终端的一致性测试。它对很多测试目的来说都是理想的灵活的测试解决方案。

■ ME7834L 协议一致性测试系统

这是一个根据3GPP标准验证LTE终端和基站间信令交互流程的测试平台,自2011年以来,ME7834系统就在LTE的GCF/PTCRB协议测试取得地位。它支持LTE/LTE Advanced 和VoLTE技术并且在全球被广泛应用于移动终端协议一致性测试。它对很多测试目的来说都是理想的灵活的测试解决方案。

标签 多测试系统 LTE Advanced载波聚合 GCF认证 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻