• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

从厦门一家庭被盗看小区安防建设漏洞

来源:互联网
时间:2013-10-23

分享至:

    家,一扇门隔开了两个世界,它是心灵的港湾,是尽情释放自己的天堂。当你累了,卷了,害怕了…还有家为你守候。当有一天,它也安全不再时,我们还能在哪儿找到一丝的安宁呢。

  “我想要有个家,一个很需要安全的地方,在我受惊吓的时候我才不会害怕”唱出了对安全的渴望。在很多城市,监控虽然充斥着小区,保安也扎堆的巡逻,可家却还是“梁上君子”的天堂,小区安防到底缺失在哪?

  事件回顾:

  10月7日19时14分,家住角滨路源昌国际城的陈女士与家人一起下楼吃饭,21时18分,她们回到家,发现明明反锁过的内门竟然没有锁上,而大厅里的灯竟然是亮着的。

  陈女士察觉不对劲,仔细查找了一番,才发现自己的钱包不见了,客厅和两间卧室的三个抽屉的贵重物品都被洗劫一空。其中包括刚从国外带回的价值6万多元的卡地亚手表、价值1万多元的卡地亚项链、普拉达钱包、索尼电脑、数码相机,总价值经估算达到十几万元。“很多是昨天才带回来的东西,连包装都还没来得及拆!小偷实在太可恶了!”陈女士气愤地说。

  小区监控不给力

  在发现家中遭窃后,陈女士迅速报了警。可当警方试图调取监控录像时却遇到了难题。由于事发时是夜晚,小区走道上的监控画面十分模糊,看不清楚人的面部特征。而陈女士该栋楼房的电梯监控画面同样模糊不清,只能依稀见着人影。电梯内的监控画面,一台闪个不停,而另一台的画面则直接“消失”。

  从源昌物业服务有限公司副总卢先生了解到,小区是2007年交房的,监控作为配套设施是一并存在的,当时的设备画面相比现在比较模糊是正常的,至于黑屏的情况,不排除是因为派出所之前为了办案,拿走一台主机至今未归还,所以有个别画面无法显示。不过,卢先生说:“监控设备逐渐老化,我们也一直在逐渐更换。”

  对设备更换不及时,和对小区安全的疏忽造成了业主的损失,这是每个人都不愿意看到的,那在小区安防建设中又该注重哪些特点呢?

  小偷一般都选择在夜间行动,由于光线较暗,人们的肉眼观察力大大下降,同时许多监控设备选择不恰当或者功能缺失,也给作案提供了方便。夜间,小区的光线一般属于昏暗的,环境也相对复杂,对于摄像机的要求比较高,同时对中端传输,后端显示和视频资料的保存也不可忽视。

  1、红外夜视

  红外夜视摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势。它是将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元等综合成为一体的摄像设备,能实现夜视的基本原理是利用普通CCD黑白摄像机可以感受红外光的光谱特性,配合红外灯作为“照明源”来夜视成像。其中被动红外摄像技术是利用任何物质在绝对零度(-273℃)以上都有红外线辐射,物体的温度越高,辐射出的红外线越多;主动红外摄像技术是采用红外灯辐射,应用普通低照度黑白摄像机、彩色转黑白摄像机或红外低照度彩色摄像机,感受周围景物和环境反射回来的红外光实现夜视监控,在昏暗的环境中能够监控更远距离的异动。

  2、低照度、宽动态、背景光补偿

  小区中的光线不仅昏暗,来回走动的人会造成光线不均匀,明暗交替频繁,环境复杂,对于光平衡要求很高。宽动态,强光抑制,以及背景光补偿三者终目的让摄像机适应更多更复杂的光源条件,更好的发挥监控作用,看清摄像监控画面。三者在运用上也有细微的差别,主要表现为:当光线强度严重不平衡,变化幅度较大时,宽动态能够将捕捉到这种突然的变化,让画面的质感更加完美,避免出现画面明暗变化不一致的情况;而强光抑制摄像机处理太阳光或其他直接照射光源,在一定的光源条件下,对于想要突出的摄像主体,强光抑制就对干扰主体的强光线进行抑制;当画面中主体光线不足,需要突出主体的细节特征时,采用背景光补偿的方式,对画面光线较暗的区域进行集中补光,强光抑制缺陷的是它对于光线变化较大的区域反应不如宽动态灵敏,对于监控物体的细节有良好把握效果,对于监控物体的主体轮廓存在一定缺陷。

  3、智能分析

  有些小区的保安监管相对松散,对于进出人员登记做的很疏漏,在这次事件中也很明显,事发后不仅视频监控不给力,保安的登记处也无可查记录。那么监控设备的智能分析能够弥补一些缺失,前端可以对进入人员进行人脸识别,如果光线较暗,还可以通过形态特征辅助识别,倘若有陌生人闯入,以报警的方式提示保安人员。海量视频智能分析研判基于智能视觉物联网的视觉标签系统,提取出有价值的视频线索并构建出海量视频情报线索库,视频线索提取包括目标检测、目标属性提取、目标关联、和关系挖掘,构成视频情报库,存储在云端供客户端应用随时调阅,在有异常出现的时候,能够自动匹配,更容易及时处理突发情况,还能够避免人为疏忽出现的漏查问题。

  4、设备及视频资料的监管

  这个事件中,物业还表示“不排除是因为派出所之前为了办案,拿走一台主机至今未归还,所以有个别画面无法显示”,这是监控中的大忌。对于设备的监管也严格执行,即便是派出所外调了,也应该有备用机,不能让监控不工作,否则24小时不间断监控成为空谈,事件发生在什么时候谁也不敢肯定,关键时刻不能起作用就是失职。

  在以往的多次类似事件中,还有对监控视频资料监管不得力,出现了删除的个别情况,这非常容易让业主对物业的管理失去信心,要明白人心难收,相关部门也出台了不少对于视频资料监管的法律法规。

  小结:

  在不同的环境中,选择产品需要慎重,别让监控成了摆设。加强小区安防建设和管理,给业主一份心灵的慰藉,一个安全的家。

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻