来源:安防知识网
时间:2013-10-23
随着“平安城市”项目在全国的不断推进,视频监控的数据量也越来越大,智能视频相关产品的应用随着视频监控市场规模的不断壮大向各行业大幅度的伸展。就市场需求而言,目前整个市场对智能视频分析的认知都在不断提高。智能分析技术已经从以前高端应用定位,逐渐平民化商用化,向公安、金融、司法、交通、零售等行业的视频监控项目铺开。
智能视频分析的优势是可以代替一部分重复的人工劳动,提升视频监控系统的工作效率,降低人力投入成本。杭州海康威视数字技术股份有限公司资深售前工程师孙杰表示,“通过部署智能视频分析产品,以前往往需要十几个人24小时紧盯屏幕的监控安防系统,现在1~2个人就可以进行管理,由以前的被动、事后处理转变为现在的主动、事前预防,客户普遍对智能视频分析产品表示认可。”
目前用户对视频分析的接受度不高。其分析认为源于用户普遍对于视频分析有一些超出现有视频分析技术能力的需求,因而现有的视频分析产品总难以让客户非常满意,从而导致客户对其接受度还不够高。“但我们相信只要一款智能视频分析产品能真正解决客户的某一个具体需求,该产品就会有生命力,就能获得客户的认可。同时,随著智能视频分析技术的发展,很多客户的超前需求也逐渐可以得到解决,从而逐渐提高客户的接受度。”
前端OR后端
目前智能视频分析功能可选择在前端采集设备上或后端服务器实现,两种位置的智能视频分析各有千秋。前端视频分析顾名思义就是将智能视频分析算法集成在前端摄像机中,一台摄像机就可以实现智能分析。基于后端服务器的智能视频分析是指将智能算法软件安装在服务器中,前端普通摄像机的视频传入服务器,服务器对视频流进行图像分析和处理。前者的优点是对连接前端设备的网络带宽要求低,无需将视频传输回监控中心,只将报警信号传回即可,而且后端无需设置服务器机房,节省空间;但缺点是无法灵活切换各个前端设备的分析类型,一旦系统建设完成,无法改变特定前端设备的智能类型。后者的优势是可以灵活切换服务器取流的前端设备,对任意的前端设备都可以应用智能视频分析功能,而且后续软件升级更方便快捷;但其缺点是当服务器数量较多时会占用较大的空间,同时对网络的带宽有一定的要求。
前端智能视频分析将视频分析运算放在前端,即与摄像机一起。好处是用于视频分析的视频没有任何传输损失,同时可以降低传输带宽,比如只将视频分析后认为有用的信息传递回监控中心。后端分析指将对于多个摄像机的视频分析运算集中放在一起。好处是可以将多个摄像机获取的视频联合分析,得到更优的分析结果。缺点是传输带宽要求较高。
智能视频分析功能分类
目前智能分析技术已经广泛应用于各种安防领域,根据其实现的方式进行区分,海康威视的孙杰视把其概括为以下几种类型的智能分析。
1、诊断类智能分析。诊断类智能分析主要是针对视频图像出现的雪花、滚屏、模糊、偏色、增益失衡、云台失控、画面冻结等常见的摄像头故障、视频信号干扰、视频质量下降进行准确分析、判断和报警。诊断类智能分析技术实现起来较为简单,通常以后端管理平台的形式出现,在大型的监控项目,特别是城市级监控的日常运维中作用十分明显。目前市面上一些基于DSP的智能分析设备、DVR和DVS等都自带该项辅助功能。
2、识别类智能分析。该项技术偏向于对静态场景的分析处理,通过图像识别、图像比对及模式匹配等核心技术,实现对人、车、物等相关特征信息的提取与分析。在对车的识别分析应用上主要是车牌识别技术。该技术经过多年的发展与应用,目前已十分成熟。模糊车牌还原和识别技术的出现使得该项技术不再局限高清,开始向标清领域普及。车牌识别技术被广泛应用于各停车场出入口、高速公路收费站等地,近些年更是发展迅速:配合交通电子卡口系统,车牌识别技术被大量用于车辆交通违章的抓拍,有效降低了车辆交通违章数量,大大减少了交通事故的发生。
3、行为类智能分析。该项技术侧重于对动态场景的分析处理。典型的功能有:车辆逆行及相关交通违章检测、防区入侵检测、围墙翻越检测、绊线穿越检测、物品偷盗检测、占道经营检测和客流统计等。移动侦测(VMD)是该类智能分析中的“早期智能”,VMD依据视频画面中像素块的运动变化来进行判别,缺点明显:基于二维的分析,误报太高,无法识别移动的像素块是干扰还是目标。