来源:车云网
时间:2013-10-23
从2008年立项到2013年“inkaNet3.0智能网络行车系统”问世。上海汽车在车载智能化的道路上已不觉走了五年。
摆在自主品牌面前的是一道难题:面对汽车行业整体进入微增长环境,以及合资品牌下探导致的销售空间紧缩,自主品牌亟需探寻出一条突围之道。
在和车云的交流中,上汽乘用车InkaNet智能行车系统项目负责人范方树表示:未来汽车产业将进入“智价比”时代,上汽希望借助“inkaNet”项目实现“弯道超车”。据上汽工程师介绍,现在他们正在试图为旗下车型搭载上10寸的触摸屏,如果顺利的话,明年的北京车展这款产品就会和消费者见面。
在车载智能化这条道路上,上汽是铁了心“走到黑”了。
版本升级,不仅仅是数字“加1”
作为上汽inkaNet工程师,刘畅常常要向客户和消费者介绍和推广这一产品。刘畅坦言,在inkaNet系统还停留在2.0时代时,他每每向客户推广演示都捏了把汗,生怕功能演示失败或达不到效果,这种担心在1.0时代更为明显。但inkaNet3.0推出后,这种担心有所好转。相较于inkaNet2.0,3.0的升级确实不仅仅是一个数字的变化那么简单。
inkaNet3.0主界面
一、首先是硬件的升级。
inkaNet3.0系统的主CPU采用飞思卡尔(Freescale™Semiconductor)的iMX.53平台,CPU主频达到1Ghz以上。车规级对于产品的要求往往比较苛刻,比如要经受80摄氏度以上的高温测试,这款进入车厂前装的CPU不论是性能还是耐用性都是车规级产品中非常优质的。据inkaNet工程师介绍,inkaNet 3.0的CPU比iPhone4高半代,系统运行内存达到与iPhone5的标准。
在实际的操作中,虽然inkaNet 3.0系统搭载的7寸触摸屏是电阻屏而非电容屏,但触摸反馈速度尚可。并且,系统在处理导航缩放、视频播放等考验硬件实力的功能时,也表现得非常稳定,这不仅得益于CPU的升级,还归功于工程师对包括内存在内的整体系统优化架构。当然,inkaNet 3.0系统和iphone的触摸体验还是存在一定差距。
二、其次是功能的升级。
inkaNet3.0带来的功能升级不少,车云例举其中为重要的三项。
1、车载Wifi
inkaNet 3.0系统可以使车内同时存在三张网:3G网、蓝牙网和Wifi网。其中,Wifi网络可以供车内所有乘客连接并同时使用,内置的联通3G卡目前每月包含400M流量。这种在车载环境中覆盖Wifi网络的做法之前在某些城市的公交车或长途客运车上曾有尝试,但是在乘用车上,上汽走出了步。
2、实时路况
导航系统是inkaNet 3.0的亮点之一。通过与高德地图、掌诚科技两家图商的合作,inkaNet 3.0可以实现真正意义上的实时路况导航,实时路况数据包的下发甚至可以达到分钟级,也就是每分钟下发一次实时路况。
每当用户输入一个目的地之后,inkaNet 3.0会自动规划出三条或以上的路径选择,并且分别标出每一条路径的距离和预计用时,精确到秒。路段上拥堵的地方会通过红色和黄色显示出来,而绿色则表示畅通。值得注意的是,这套系统在规划路线之余,还会告诉用户:走这一段路大致的花费是多少,较另一条路节省多少钱,这样一来用户会非常有成就感。
inkaNet 3.0可提供实时路况选择
未来的趋势可能会是这样:比如现在是上午9点,你告诉inkaNet 3.0,我上午11点要到国贸,系统会根据当前的路况进行分析,之后告诉你:10点30分出发即可。目前,上汽inkaNet 3.0的实时路况支持城市已经包括28个,覆盖全国一、二线城市。
3、语言识别
inkaNet 3.0的语音识别系统是和科大讯飞合作开发的,这套系统的亮点是可以实现初步的“自然语言识别”,也就是说用户可以和系统“随意”的进行交流,而不单单是固定的几个指令标签系统才能识别。
用户通过语音命令,可以完成包括打电话、导航、发短信、听音乐、甚至看股票信息在内的多项功能。并且,当用户说出“我饿了”三个字之后,系统还会自动推荐出附件的餐厅信息。
支撑这套语言识别系统的关键技术在于云端。为了搭建一个类似大型中央终端服务器的云平台,上汽投入4000多万元进行了大规模的系统改造。同时,3G通讯模块理论上3.6Mbps的下行速率也为数据了传输提供了条件。
如何实现“不用续费也能用”?
目前,用户在选装inkaNet 3.0系统后,前两年免费。但两年之后要继续使用则需要续费,其中便宜的套餐一年360元,流量80M。贵的1536元,流量400M。
纵观全国的车联网产品,大家往往不愿提及的就是续费率。一方面因为中国用户没有实际感受到产品的价值,另一方面则在于大家普遍没有续费的习惯,因此这类车联网产品的续费率普遍不高。早进入中国的车联网“一哥”安吉星的续费率也只有不到30%。所以,如何提高续费率,或者说如何实现一种续费之外的商业模式,是值得上汽思考的。
上汽inkaNet 3.0项目的主要合作伙伴,博泰CEO应宜伦曾对车云表示:车联网以后终归是免费的。但这笔钱厂家不愿承担、消费者不愿意承担,谁来承担?
在inkaNet 3.0上,车云发现一种全新的商业模式。这套系统增加了附件推荐功能,可以为用户选择附件的餐厅、加油站、电影院、咖啡屋等等消费场所,未来这些推送或许可以既帮助用户选择信息,又实现商业价值。
inkaNet 3.0的“周边搜索”功能
举个例子。用户在输入目的地之后,inkaNet 3.0为其自动规划行车线路,并且根据该用户之前的搜索习惯分析其喜好,而后根据喜好为用户安排好包括途中加油、吃饭、休息的一系列事宜。如果用户愿意,还可以在到达目的地之后为其推荐一个电影院,并顺便预定两张打折电影票。
这一路上,用户的每一笔消费都是通过inkaNet 3.0来规划,那么上汽自然可以去向这些消费场所提取部分利润。当前,足够的用户数量是这种模式能够成形的基础。
另外,上汽正在和联通洽谈一个“流量池”概念的合作。也就是说,所有用户的400M流量都是一个整体,如果某位用户这个月的流量没有用完,那么则自动进入流量池,别的用户也可以用,这种共享的理念可以让多余的流量不至于浪费。
小结:
做产品是一个累积的过程,没有一蹴而就的捷径,车联网产品也一样。目前来说,部分厂商在这方面只是刚刚起步,或者还处于概念阶段,落实到产品形态时往往噱头意义大于实际。
上汽inkaNet已走了五年,3.0只是一个阶段性成功,摆在上汽面前的挑战依旧还有很多,比如产品的实用性、经销商落地、用户的认知度等等。这是一条充满荆棘的道路,却满载着希望。