来源:21ic
时间:2013-10-23
MCU厂商大举圈地争食物联网(IoT)市场大饼。值此万物联网与可穿戴设备商机崛起之际,机器对机器(M2M)设备与智能化嵌入式系统(Intelligent Embedded System)出货量亦快速激增,并带动低功耗的MCU需求,不仅为MCU厂商带来可观的应用商机,亦促使MCU产品规格快速演进。有鉴于此, Silicon Labs 挟基于ARM Cortex-M0+处理器的全球节能 32位MCU - EFM32 Zero Gecko,可望成征服物联网与可穿戴设备等电池供电型应用的 攻城利器 。
Silicon Labs亚太地区MCU资深市场经理彭志昌表示,EFM32 Zero Gecko MCU具有业界成熟的能耗管理系统,它包括五种能耗模式,这使得应用能够保持在能耗模式,而花费尽可能短的时间在耗能较多的工作模式。在掉电模式时,电流消耗更是小于20nA。此外,EFM32 MCU具有2µs待机模式唤醒时间,进一步减少了功耗。
Silicon Labs亚太地区MCU资深市场经理彭志昌表示,该公司挟专有低功耗深厚技术研发力量,能开发出更低功耗的节能型MCU。
随着物联网市场规模迅速扩大,以及各国政府戮力部署智能电网和智能能源基础设施之下,高效能、节能的处理和无线连接技术重要性将更加突显,成为带动具备低功耗功能的连接设备需求走强的主要动能之一。根据产业专家预测,至2015年,物联网连结设备的数量将突破十五亿台,至2020年更将达到五十亿台。
有鉴于此,Silicon Labs瞄准物联网应用对于低功耗微控制器的庞大需求,已于早前宣布并购Energy Micro,藉此掌握低功耗32位元微控制器产品线及相关核心技术,准备在物联网与智能能源市场攻城掠地。
彭志昌进一步指出,在便携式健康和健身产品、智能手表、运动跟踪器、智能电表、安全系统和无线传感器节点,以及由能源收集系统供电的无电池系统热销激励下,客户对于低功耗节能型设备喜爱程度正与日俱增,为了要延长电池的使用时间,好的办法就是在考虑系统的“心脏”,也就是MCU时,选择在工作/动态模式下功耗较低的元件,以往传统MCU方案却将难以符合使用者期待。
Zero Gecko MCU也包含的节能特性,称为外设反应系统(PRS),显著的增强了系统级能效。
值得注意的是,EFM32 Zero Gecko器件是市面上集成可编程电流数模转换器(IDAC)的Cotex-M0+ MCU。同时,像所有的EFM32 Gecko产品一样,Zero Gecko MCU也包含的节能特性,称为外设反应系统(PRS),显著的增强了系统级能效。PRS监视复杂的系统级事件并且允许不同的MCU外设之间直接自主的进行通信,无需CPU参与。凭借PRS,EFM32 MCU能够在唤醒CPU之前监视一系列特定事件的发生,从而保持Cortex-M0+处理器内核尽可能长的处于节能的待机模式,减少整体系统功耗。
物联网市场需要低功耗的基于Cortex-M0+的MCU,并且要能同时节省能耗和系统成本。Silicon Labs新型EFM32 Zero Gecko MCU具有非常有竞争力的价格(达到十万片采购量时,单价仅为0.49美元起),此举亦可望拉高Silicon Labs其MCU市占,并带动节能型MCU风潮兴起,届时唯有能推出节能高整合与微型化方案的MCU芯片商才有机会在此一市场脱颖而出。