来源:EEWORLD
时间:2013-10-22
想必用过智能手机的人们都有这样的想法:希望能享受更大的带宽,更快的速度。这就需要网络接口具有更快的速度,继而要求所使用的时钟更加精确。
针对新时代对时钟器件的需求,提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 于2013年10月18号推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单芯片可编程解决方案。现在我们就来通过性能分析揭开它的神秘面纱。
高度的灵活性
小数分频技术
IDT 的 8T49N28x UFT 计时器件系列提供 8 个独立可编程的时钟输出。采用小数分频机制,拥有适用几乎所有输入频率和选择几乎所有输出频率的灵活性。“小数分频的好处是可以生成像1613MHz这样的频率,适用于100Gb的以太网,这个频率如果通过整数机制是无法实现的,通过小数的机制我们可以生成任意我们所需要的频率。”IDT公司系统架构、计时与同步部门总监Ian Dobson说。
可编程,实现任意可配置的通用频率转换器
当作为一个频率合成器进行配置时,器件可使用一个低成本、常见的 10MHz 到 40MHz 晶体来生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何频率,而不必考虑所使用的晶体频率。在一个频率转换器配置中,器件的每个 PLL 可接受高达 4 个从 8 kHz 到 875 MHz 的输入参考时钟,并根据需要在它们之间相互转换,生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何输出频率,可以是其中的任意频点,实现任意输入配置成任意输出,任意的输入通道能够配置成任意的输出通道的灵活性能。
极低的抖动性 适应网络时代对时钟的严苛要求
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们的一代 UFT 器件展示了 IDT 在提供灵活、强大和易于使用的时钟解决方案领域的优势。100GbE 应用需要强劲的计时器件来保证在低误码率 (BER) 下的可靠系统操作。IDT 的UFT 系列拥有仅 300 皮秒的 RMS 相位抖动,不仅满足作为紧凑单芯片解决方案的技术需要,也在灵活度和可编程性方面提供诸多附加优势,使其远远优于固定频率的分立器件解决方案。”
强大的软件工具支持 让编程变轻松
由于受到 IDT Timing Commander GUI (图形用户界面) 的全面支持,8T49N28x 系列可被轻松编程来满足系统需要,无需在数据表中对寄存器表格进行筛选。附加的基于 GUI 的控制、计算和状态监控使得用户能够尝试并微调配置。至于许多工程人员都关心的功耗问题,Timing Commander 也有相应的支持, 软件当中有一个叫功耗计算器的工具,可以根据具体的配置可以算出具体的功耗值,方便工程人员对功耗的把握。
总结
通过性能分析,我们可以看到,低抖动、可编程 、人性化的支持是IDT的UFT器件迎接市场挑战的三大法宝。