来源:EEWORLD
时间:2013-10-21
2013 年 10 月 21 日 —— 的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 以及的用户界面 (UI) 设计和基准测试软件商 Rightware 今天宣布,两家公司已签署为期多年的新策略协议。此合作伙伴关系旨在推动 移动基准测试 的实践,并通过 Rightware Kanzi UI 解决方案与Imagination 的业界处理器,包括 PowerVR GPU 和 MIPS CPU 的结合,来提供应用程序优化、具备绝佳视觉效果的用户体验。
Imagination 承诺将成为 Rightware 的业界标准基准测试开发计划 (Benchmark Development Program) 的多年成员。此策略关系可协助两家公司就下一代移动基准测试的开发与改善展开密切合作。Rightware 的绘图与系统基准测试,包括 Basemark 产品和 Browsermark,已获得多家 OEM 与半导体厂商的广泛采用,用来测试移动设备的游戏和网际网络浏览性能。
凭借这项合作,Imagination 和 Rightware 将能通过基准测试开发计划共同开发新一代的基准测试,不仅能评估可反映真实世界性能的适当工作负载,还能通过将终端产品运行真实软件时的低功耗与热能需求纳入考量,以解决功耗效率的问题。
Imagination 市场营销副总裁 Tony King-Smith 表示:“业界需要可用来测量真实世界性能的可信赖与客观系统基准测试,也将当前智能手机和平板电脑使用的应用程序、还有功耗与热能条件都纳入考虑,因为这才是消费者真正想要的:真实评估他们所使用的设备。Rightware 是推动基准测试开发的厂商,我们希望能通过基准测试开发计划与他们携手合作,共同促进业界重要的下一代基准测试的发展。”
为了给内置 Imagination GPU、CPU 和其他重要处理器的汽车与消费性设备提供好的用户体验,两家公司也将合作优化 Rightware 的 Kanzi UI 工具,来将 Imagination PowerVR Series6 Rogue 架构与驱动程序的与独特特性发挥到极致,这些特性包括无损影像与几何压缩、PVRTC/PVRTC2 纹理压缩、标量处理、API 延伸、GPU 运算等。
King-Smith 补充说:“我们很高兴能与 Rightware 合作,为越来越多采用 Imagination IP 内核的 SoC 器件优化其 Kanzi UI 解决方案。我们看到了市场上各种消费产品对先进绘图、智能互动用户界面的需求与日俱增。因此,对我们来说,协助合作伙伴打造能充分发挥 Imagination 强大硬件功能的用户界面是一项非常重要的工作。我们期望能与 Rightware 合作,共同推动 Kanzi UI 工具的演进,以发挥我们所提供的各种GPU、CPU 和 VPU 的效益。”
Rightware 首席执行官 Jonas Geust 表示:“Imagination 是 GPU 与 CPU 的市场,该公司广泛的半导体 IP 组合已获得全球多款的产品所采用。我们非常高兴看到 Imagination 承诺成为我们的基准测试开发计划的多年会员,我们将继续开发能客观评估硬件 IP 性能与效率的产品,并同时解决移动设备所需的功耗基准测试问题。此外,把我们的 Kanzi UI 解决方案针对 Imagination 的 PowerVR GPU 和MIPS CPU 进行优化设计,将能为多样化的下一代移动与汽车产品带来优异的用户体验。”