来源:EEWORLD
时间:2013-10-21
All Programmable 技术和器件的企业赛灵思公司( Xilinx , Inc. (NASDAQ:XLNX))和台积公司(TWSE: 2330, NYSE: TSM )今天共同宣布,业界首款异构(Heterogeneous) 3D IC Virtex-7 HT系列产品正式量产。这一里程碑式事件标志着赛灵思旗下28nm 3D IC 系列产品全线量产。赛灵思这些采用台积公司的CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术开发而成的28nm 3D IC产品,通过在同一系统上集成多个芯片,从而带来明显的芯片尺寸缩小以及功耗和性能的优势。此次28nm 3D IC 系列产品在量产上的成就,为赛灵思未来在台积公司20SoC和16FinFET工艺上取得新的成功奠定了坚实的基础,同时也进一步巩固了赛灵思在All Programmable 3D IC领域的领导地位。
赛灵思高级副总裁兼产品总经理Victor Peng表示:“我们与台积公司合作成功利用CoWoS技术实现的产品的量产,巩固了赛灵思作为3D IC技术与产品先驱者和行业的双重地位。通过双方紧密合作,我们持续在生产流程与技术上精益求精,打造新一代以CoWoS技术为基础的 3D IC创新产品,同时现已做好准备利用台积公司的20SoC工艺和16nm FinFET工艺, 同时结合我们的UltraScale 架构,进一步扩大赛灵思的行业优势。”
台积公司研发副总裁兼首席技术官孙元成博士表示:“台积公司利用先进的全方位CoWoS 3D IC生产技术, 不断推动摩尔定律向前演进, 并加速系统集成。我们与赛灵思紧密且广泛的合作缔造了傲人的成果, 期待未来几年双方能够继续加强合作,在制造及产品方面均取得更多突破性的成就。”
赛灵思采用台积公司先进的CoWoS技术生产的大容量、高带宽可编程逻辑器件,以满足新一代有线通信、高性能计算、医疗成像处理和ASIC原型设计与仿真应用需求。
赛灵思Virtex-7 HT FPGA系列是世界上首款异构All Programmable器件,内含多达16个28Gbps收发器和72个13.1Gbps收发器,是符合光传输网络中高带宽、高速Nx100G和400G 线卡应用的单一封装解决方案。
除了Virtex-7 HT FPGA以外,3D IC系列中还有另外两款同构(Homogeneous)器件也已在2013年初实现了量产。Virtex®-7 2000T FPGA Virtex-7 2000T提供的逻辑单元相当于2000万个ASIC门,是系统集成、ASIC替代和ASIC原型设计与仿真应用的理想选择。而Virtex-7 X1140T集成有96个符合10GBASE-KR标准的13.1Gbps收发器,适用于需要极高集成度与性能表现的超高性能有线通信应用。