• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大陆面板产能 迈向大国

来源:工商时报
时间:2013-10-21

分享至:
在政府和银行雄厚资金的支持下, 大陆面板 厂积极建造8.5代厂,使得大陆正向全球的LCD产能大国迈进。根据NPD DisplaySearch研究显示,到2015年第四季大陆将有8座TFT和AMOLED 8.5代线面板厂投产,届时韩国和大陆将拥有全球8.5代厂85%的产能。

根据DisplaySearch报告显示,目前韩国是的8.5代产能地区,而且直到2015年,韩国将维持8.5代产能的地位。主要是因为三星和LGD建造的8.5代厂产能巨大,且产品多样化。而大陆的8.5代厂尽管在近几年建造速度惊人,但仍处于早期阶段,且每单一工厂产能相对较小。

大陆地区8.5代厂玻璃基板投片产能将从2013年第四季的每月25万片上升到2015年第四季的每月67万片。这意味着2年内大陆8.5代产能提高幅度将超过260%,这可能是TFT产业史上的产能增长。此外也包含了三星和LGD的大陆工厂。

大陆8.5代市占率从2013年第四季的19%增长到2015年第四季的39%,韩国从60%下降到46%。韩国和大陆的8.5代产能一共将占全球的85%。然而台湾的产能从2013年第四季的12%下降到2015年第四季的8%。

而且大陆产品已呈现多样化,例如京东方开始在8.5代厂生产监视器和平板面板,重庆和合肥厂计划新增Oxide和AMOLED设备,生产手持设备面板。南京中电熊猫与夏普合资,将Oxide技术运用于8代产品生产高分辨率手持设备面板。

日本8.5代线玻璃基板投入产能有小幅下降,从2013年第四季的每月12万片到2015年第四季的每月11万片,主要原因是夏普正将其龟山8代工厂转变成Oxide TFT工厂,进行高分辨率行动装置用面板生产。

韩国8.5代厂2013年第四季的投入产能为全球,达到每月接近80万片。到2015年第四季,其玻璃基板产能将下降到每月79万片,主要是因为这段期间有很多工厂转型,包括从a-Si转为Oxide,后续将再转为AMOLED。但是,由于每座厂产能巨大,韩国仍是全球8.5代产能的地区。韩国的8.5代每座厂的每月投片产能都在15万片到20万片之间。

台湾8.5代产能从2013年第四季的每月15万片略增到2015年第四季的16万片。这是因为Oxide TFT 8.5代线投片产能将略有增加。不过从现在到2015年底,台湾没有新增八代工厂的计划。

















标签 大陆面板 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻