• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

旧瓶装新酒 64位手机芯片 普及可期存挑战

来源:通信世界周刊
时间:2013-10-21

分享至:
日前,苹果新发布的iPhone5S中采用了 64位 A7芯片,由于这是智能手机产业中首次引入64位芯片进而引起了业内极大关注。有分析称智能手机继“核”战之后将进入64位的竞争,也有观点认为64位在智能手机产业中还只是营销噱头。但不论持何观点,智能手机产业中苹果64位芯片的应用还是给业内带来了诸多启发和未来发展的思考。

苹果首发64位 引发噱头与实用之争

毋庸置疑,苹果 iPhone 5s 中吸引业内和市场目光的就是搭载的64 位 A7 处理器,这是苹果次高调地宣称产品在硬件组件上的升级,而在苹果宣布iPhone 5S内部芯片设计是的64位处理器架构,三星也宣布即将跟进,并由此引发了智能手机搭载64位芯片究竟是实用还是营销噱头的争论。

众所周知,64位芯片带来的直接好处是手机内存的增长,而长期来看手机内存的增加是必然,但要先解决处理器的技术障碍。目前,高端智能手机的内存多为 1GB、2GB,历代 iPhone 的内存从 256MB 升级至 1GB 共经历了三年时间,在未来三年乐观地看智能手机的内存有可能突破 4GB,关键在于能耗和电池方面的改进,而苹果提前解决了这个处理器上的技术障碍,为将来的性能提升打好基础,操作系统和 App 将会全面适用于 A7 处理器。

“对于苹果而言,所有苹果自己的软件已经重新编译兼容 64 位的 iOS,所以能拖累系统速度的就只剩第三方的应用。所以苹果热切希望开发者赶紧升级应用到 64 位版本。iOS 的应用能同时是 32 位 和 64 位 的版本,只需为 64 位进行一些优化就能发挥 A7 性能的优势。”IDC相关分析师告诉记者。

不过也有业内人士对此提出了自己的异议。以个人电脑产业为例,Windows XP 自 2001 年推出时就有 64 位的版本,但并不普及,到 2010 年使用 Windows XP 系统的电脑中使用 64 位系统的比例还不到 1%,而使用 Windows 7 系统的个人电脑使用 64 位系统的比例为 46%,电脑产业经历了 10 年的发展,在消费级市场中 64 位的系统并不算主流,或者对于大部分普通消费者而言根本不需要性能过于强大的产品。苹果高管 Phil Schiller 在发布会上表示信息产业从 32 位过渡到 64 位经历了几年时间,而苹果则在一天就完成了。产品零部件的发展是可能在短时间内完成,而市场需求呢?智能手机从 32 位发展到 64 位的过程绝对不可能比个人电脑产业更快。

提及PC产业,该产业芯片老大英特尔对于苹果64位A7芯片的推出并未表现出意外。英特尔中国移动通信事业部技术与产品规划总监洪力直言不讳告诉记者:“苹果64位A7芯片并非什么新的技术,更像是营销的创新,因为英特尔在传统PC产业早有64位芯片,而在新近发布的面向智能手机和平板电脑的Bay Trail系列芯片平台也支持64位。”

尽管有关64位芯片在智能手机的应用争论不休,但不容否认的是,未来,64位芯片能更高效地运行高端游戏和健康类应用。因为健康类应用需要访问生物传感器生成的海量数据。64位芯片还有助于运行对数据处理能力有极高要求的视频编辑工具,或播放超高清视频。

对此,捷孚凯(GfK中国)分析师武晓锋认为:“从用户的角度,当前智能手机承担越来越多的“生产”功能,拍摄更高清的图片和视频,更具体验的游戏,更强的处理器性能将为移动终端带来更多的功能和体验。”

此外值得一提的是,苹果在采用64位A7芯片的同时,还采用了辅以A7的全新的 M7 协处理器。如同 A7 芯片的得力助手,它专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据而设计,如果没有它,这项任务通常会落在 A7 芯片身上。但 M7 协处理器更擅长于此。追踪身体活动的健身 app 现可从 M7 协处理器读取相关数据,因此无需持续访问 A7 芯片,从而降低了耗电量。对此,有业内人士认为:“A7与M7的搭配体现出了苹果应用创新的能力,这点是其它厂商无可比肩的。”

友商有准备 爆发在即仍存挑战

GfK的数据显示,当前智能手机市场,双核、四核处理器份额已过半,三星、MTK等厂商正在将八核处理器推入市场,iPhone5S中A7 64位芯片的推出为手机产业链硬件比拼提供了新的思路,三星、高通等厂商将智能手机硬件升级的精力转入64位处理器,在Android生态系统中,搭载64位处理器的智能终端或许将成为高端市场发展新的方向。而谷歌宣称,它的Android系统早已是64位系统,只待64位芯片的支持。那么事实究竟如何呢?

ARM中国区移动市场经理王骏超日前向媒体透露,目前获得64位处理器授权(包括V8架构授权)的厂商包括AMD,AppliedMicro,Broadcom,Calxeda,CAVIUM,飞思卡尔,HiSilicon/Huawei,LG,Marvell,Nvidia,高通,三星,以及STMicroelectronics。

根据市场新产品的推出情况,明年下半年基于ARM64位芯片进入市场,首先是基于Cortex-A57/A53大小核高端手机,然后是基于Cortex-A53的中低端手机。在2015年,64位处理器可望成为智能手机主流平台,到时候,大量基于64位处理器的芯片进入市场,也将同时带动软件生态系统更为成熟。

对此,手机中国联盟秘书长王艳辉认为:“相信所有AP供应商都在开发64位处理器,明年Android高端手机卖点64位无疑。”总之,64位计算智能手机大战即将开启。

除了ARM阵营的诸多厂商正在摩拳擦掌外,另一个阵营,即X86阵营的英特尔也并非坐以待毙。

在今年9月旧金山举行的的英特尔开发者大会上,英特尔已宣布在Android平台上添加64位芯片。即研发代号为“Bay Trail-T”的英特尔凌动Z3000处理器系列,这是英特尔首个移动多核系统芯片,是其面向平板和移动设备推出的强大的产品。

据英特尔方面称,Bay Trail 64位将于2013年年底或2014年年初面市,英特尔已经把代码添加进Android 开源项目,为即将到来的64位Android芯片做准备。虽然英特尔刚刚给它们的Bay Trail 64位处理器提供支持,而且64位的处理器可以支持32位的App,但这个在桌面系统上已经做了多年,而等到Android 64位大幅到来的时候,英特尔肯定已经做好了准备。

尽管众厂商跃跃欲试,但64位芯片要真正在智能手机上得到普及还需要一些必要条件。对此,武晓锋告诉记者:“智能移动终端的发展需要更强的性能、更加丰富的功能和用户体验,当前智能 手机芯片 商正在推动智能手机芯片向八核迈进。64位处理器,为智能手机产业的发展提供了新的演进方向,加快了智能手机整体性能的提升步伐。从产业发展来看,一方面,整体产业链的演进需要厂商、操作系统、应用开发等整体产业链参与者的整体推进;另一方面,如何在移动设备上实现性能与功耗的平衡,也是需要衡量的关键因素。”

64位只是开始 系统与设备融合才是目标

如果说业内现在只是关注到64位芯片在iPhone上能发挥出何种威力,那么这仅仅是苹果部署64位芯片的初目的,换句话说,手机只是64位芯片的首尝试,苹果有着更深远的动机和目的。因为64位的ARM芯片性能得到了极大提升,包括服务器领域、平板领域、个人电脑、智能电视等等,大至企业应用、小至家庭个人娱乐解决方案。

为此,武晓锋告诉记者:“64位芯片的推出为智能手机性能和用户体验提升提供了新的发展方向,从长远来看,对整体智能手机产业和用户体验提升具有一定的实际意义。而从整体智能手机产业来看,智能手机与平板、智能电视等终端融合互动的趋势越来越明显,移动终端更接近于PC水准的运算能力,将会大大加强智能手机多屏互动的处理能力,推动智能手机产业发展的可外延性,推动多屏智能终端的协同性和产业链的融合。”而王骏超日前在接受相关媒体采访时称:“64位是高端手机的下一个趋势,而带动64位的刚性需求来自于高端智能手机和平板未来1~2年需要支持超出4GB内存,操作系统需要支持64位寻址空间。另外,的驱动力来自跨平台的统一操作系统内核和工具需求,支持从智能手机到平板电脑再到其他设备。”

由此来看,苹果发布64位手机芯片是基于整体生态系统演进的选择,毕竟整体移动生态系统正在向更强的性能和体验迈进,苹果需要保持生态系统内部不同终端在更强计算能力下的一致性与协同性,iOS的很多应用功能已经向Mac移植,对于苹果来说,手机芯片升级为64位只是开始,未来移动设备和系统的融合才是终的目的,至少苹果目的鲜明。

ARM开放架构 自主芯片的新机会

众所周知,作为一家非专业芯片厂商,苹果以自己的64位A7芯片向业界证明了基于开放的ARM架构或指令集所赋予厂商的二次创新的空间和能力,这无疑为中国相关企业自主芯片之路提供了很好的借鉴。

目前,华为海思、展讯、创毅视讯、联芯科技、联发科等中国厂商均已涉足TD-LTE芯片设计生产。4G手机的大规模商用快也要到明年下半年,值得注意的是,华为海思是除了高通以外惟一已经大量量产出货的厂商,已经在日本、欧洲、中国、亚太、拉美等全球市场大规模发货。此外,中兴公司明年将会推出自己的4G芯片解决方案,初期并不会支持中国移动的5模13频标准,但会保障TDD/FDD/W/GSM这些用户基本的从2G到4G的网络用户体验。

中兴通讯执行副总裁何士友则在接受媒体采访时表示:“目前确实在手机芯片领域发力。手机芯片的布局需要未雨绸缪,如果你掌握不了核心技术,没有什么好的商业营运模式,你这个企业很难生存,所以我们会花更多的精力在4G核心技术的打造。”

对于中国企业涉足智能手机芯片,某手机芯片设计公司负责人告诉记者:“与传统PC时代的X86架构不同,ARM架构的开放性降低了企业开发芯片的技术门槛,增大了创新空间,尤其像华为、中兴等这类智能手机出货量已步入全球前五的厂商,本身还可以消化足以成市场规模的自主芯片,所以也不存在当初PC产业研发自主芯片还要考虑如何市场化的问题。另外,拥有自己的芯片,一是可以保证特殊芯片的供应,二是可以在采购其它厂商芯片时,提升对芯片的议价权。”

























































标签 手机芯片 64位 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻