• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD公布2013年第三季度财报

来源:EEWORLD
时间:2013-10-21

分享至:

凭借多元化战略,公司实现扭亏为盈

2013年第三季度业绩

AMD营业额为14.6亿美元,环比增加26%,同比增加15%

毛利润率为36%

经营利润为9500万美元,非GAAP经营利润为7800万美元

净利润为4800万美元,每股收益0.06美元,非GAAP净利润3100万美元,每股收益0.04美元

2013年10月17日,加利福尼亚州森尼韦尔市——AMD(NYSE: AMD)今天宣布2013年第三季度营收为14.6亿美元,经营利润9500万美元,净利润4800万美元,合每股收益0.06美元。公司第三季度的非GAAP经营利润为7800万美元,非GAAP净利润为3100万美元,合每股收益0.04美元。

AMD总裁兼首席执行官Rory Read说:“随着我们继续成功执行一年前制定的战略转型计划,第三季度,AMD公司实现了扭亏为盈,并取得了自由现金流。在半定制业务的推动下,公司营收环比增加26%,未来两年,我们将继续致力于实现公司约50%的营收来自高增长市场的目标。开发业界的技术仍然是我们的核心目标。我们正在实施一项为期多年的战略,力争将AMD重新打造成为更多不同类型成长型市场上的企业。”

GAAP财务业绩

近期的业务亮点:

AMD宣布推出AMD Radeon™ R7和R9系列显卡。AMD Radeon R7系列显卡采用了屡获殊荣的GCN架构,支持AMD Mantle技术,可使游戏开发人员更轻松地在PC和游戏机上发挥GCN内核的全部功能,打造无与伦比的硬件优化、颠覆性能和图像质量。AMD的显卡还采用了AMD TrueAudio技术,打造出世界上首个运用在显卡上的完全可编程的音频管道。

美国运营商Verizon宣布具有同级别可靠性的高性能公共云采用了AMD的SeaMicro SM15000服务器。

为推动公司在嵌入式市场上的发展,AMD推出了采用无风扇设计、平均功率约为3瓦的新型低功耗AMD嵌入式G系列系统级芯片,拓展了嵌入式系统芯片产品系列。AMD将从2014年开始成为首家也是一家同时提供64位ARM和x86嵌入式解决方案的供应商。

东芝和惠普宣布推出基于2013 AMD至尊移动APU的新型二合一PC。这些创新设计的产品能够在笔记本上提供完全不逊于平板电脑的全套Windows 8触摸PC体验。

HP宣布推出采用AMD FirePro™专业显卡的新型轻薄HP ZBook 14移动工作站。

AMD选择蓝宝石科技作为AMD FirePro专业显卡的全球分销合作伙伴,以期为全球各地AMD渠道生态系统公司提供新的分销资源,为AMD FirePro专业显卡提供更强有力的支持。

AMD和Mixamo 推出了全球首款面向Unity游戏开发平台的实时面部捕捉技术,可支持开发人员通过标准网络摄像头捕捉面部表情,并将其实时转化为3D角色。

AMD宣布ARM公司、DICE/Electronic Arts公司、Imagination Technologies公司、美国联发科、甲骨文、索尼和Unity Technologies公司的高管,将在AMD公司第三届年度开发者大会上发表演讲。

Adobe 宣布推出Adobe® 创意云™套件的更多增强功能,以提升其应用程序在AMD加速处理器和独立图形处理器上的运行速度和质量。

因在企业社会责任方面的卓越表现而受到肯定,AMD连续第九年入选道琼斯可持续发展指数。

关于AMD

AMD (NYSE: AMD) 是一家创新半导体设计公司,其突破性的AMD加速处理器(APU)为多种计算设备提供强大的支持,开创了生动数字体验的新时代。AMD的服务器计算产品致力于推动行业的云计算和虚拟化环境。AMD卓越的图形处理技术在游戏平台、个人电脑和超级计算机等终端应用广泛。更多详情,请访问//www.amd.com。 

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻