来源:互联网
时间:2013-10-18
网络摄像机之所以超越模拟摄像机是依赖于3G网络而存在的。网络摄像机开创了监控有限和无线网络传输的时代。无线监控也是每个厂商坚信的优势,并一直向民用市场大力推荐网络摄像机。但是网络环境确实制约网络摄像机迅速发展的一个重要原因。
4G时代的到来无疑又给网络摄像机的发展带来了福音。三大运营商都已经开始了4G的建设和测试。在年底,4G网络将覆盖100个城市、20万个基站、一百万部终端这个振奋人心的消息都给安防监控行业注入了一支强心剂。
一直以来,网络摄像机的优势一直优于模拟摄像机。但是网络摄像机的网络问题却层出不穷,网络的不流畅都让安防人士头痛不已。
网络摄像机一直都宣言以民用市场为发展方向,但是在全国安防市场民用主要集中在北上广以及江浙一带,一是因为这些地区的民用安防意识较高,二是这些地区网络意识较强。对于全国范围来说,网络摄像机还未打开爆发式的局面,主要是因为3G网络传输性能低,导致网络摄像机不稳定、传输慢、画质不清晰。而现在4G网络从源头上解决网络摄像机的弊端,4G能够传输高质量视频图像,和高清晰度电视将不相上下。
那么4G网络摄像机实现的条件有哪些?
经验和技术
由于在3G时代,各网络摄像机生产商已经掌握了足够的经验和技术,应对4G网络时代便能更充分得发挥其优势,打造无线流畅观看、高清的监控方案。
3G已经实现了移动设备的监控,但是高昂的3G流量费已经让很多网络摄像机使用者伤不起了。中国移动都说了,4G能够让核心网成本降低70%,相比三大运营商的在4G资费上不会高于3G的费用。所以4G监控的手机成本会降低
高清的发展
在2013年上半年网络摄像机的高清概念已经被商家们炒得如火如荼。高清一直是商家和用户对于监控的希望。但是由于网络速度的限制,高清的普及也成为一个难题。1080P全实时视频则需4Mbps以上。现在4G网络100Mbps的下载速度,满足了高清传输的要求。
监控4G时代的到来隐藏着巨大的机会同时也给很多安防企业都提出了新的技术要求。在网络摄像机之后的发展中必然会迎来一场“4G热”,如何把控好这场“4G热”也是所有厂商们鏖战的策略。现在已经有很多安防企业蠢蠢欲动,向4G开始革新。在未来网络摄像机的发展中,希望更多给力的安防产品能够进入到每行每业,甚至普及民用行业。