来源:EEWORLD
时间:2013-10-18
中国北京,2013 年 10 月 17 日 —— 高度集成电源管理、音频、AC/DC 与短距离无线技术提供商 Dialog 半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,其 多点触控 集成电路(MTICTM)(部件编号DA8901)已成功通过 Windows 8.1 认证的要求。 MTIC 是全球首款用于支持 FlatFrog 的触控技术的芯片,用于各类量产消费电子设备中。
Dialog 的 MTIC 适用于笔记本电脑、平板电脑、二合一电脑、超极本TM、固定及便携式一体机和监视器等各类产品。除了针对 Microsoft Windows 8.1 优化之外,MTIC 还支持各种基于谷歌安卓的触控操作系统。
FlatFrog Touch 的独特之处在于,它能够测量用户按压屏幕的压力,压力分辨率可到10 位。借助防护玻璃内的红外线,该系统能够跟踪来自戴手套的手、触控笔等各类物体的多个触摸操作和手势。这为用户提供了一种卓越、真实的触控体验,其性能超过的光学和电容触控解决方案,从而创造了一种与触控操作系统进行交互的新方法。
在 FlatFrog Touch 系统中,感应器位于屏幕边缘,而非屏幕表面,因此没有障碍物遮挡光线,从而能够程度提升图像质量和亮度,并且不会造成色彩失真,因而无需成本高昂的特殊生产工艺。与传统的光学触控系统不同,所有感应电子元件均位于显示屏之下,让防护玻璃能够铺满屏幕的边缘处,因此可实现无框的工业设计和无缝的用户交互。
Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁 Mark Tyndall 表示:“通过 Microsoft Windows 8.1 认证被业界视为多点触控 PC 的一个重要指标。这个里程碑式的事件将让我们的客户对于 MTIC 在 PC 产品中的大规模普及上市充满信心。这些 PC 产品将于 2014 年季度面世。”
DA8901 提供 5.7 x 5.0mm QFN 包装。它小巧的占板面积使其非常适合与 LED 红外发光管和接收器器件并列,安装在狭小、低成本的印刷电路板上,实现的工业设计。这对Windows 8.1 PC、平板电脑和超极本也是一种理想方案。
目前,Dialog 半导体有限公司已经开始提供 DA8901 的商用样品。