腾讯科技 郭晓峰 10月16日报道
备受业界关注的4G牌照发放时间有了进展。据腾讯科技从接近工信部相关4G工作组的知情人士获悉,4G牌照终的发放时间将在11月初,具体时间目前还在制定中。
运营商竞争加速4G进程
本月,有关4G的消息铺天盖地。运营商层面,中移动明年将启动4000万部的TD-LTE智能手机集采;中国电信(微博)进行首次百亿元4G网络招标;传言三大运营商4G频谱划分问题获得解决。政府层面,工信部正式批复同意中国移动(微博)在全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验;发改委决定组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项等。
种种迹象已预示着国内4G牌照发放的步伐渐近。而就在上月,工信部部长苗圩在巡视2013年通信展期间已向腾讯科技明确表示,4G牌照将于今年年底前正式发放。当时虽没有透露具体时间,但距离年底也只有3个月时间。从目前的情形推测来看,这个时间基本吻合。
上述知情人士透露,牌照发放的工作已在有条不紊的进行当中,11月初可能性很大,至于具体时间还未终确定。
除了牌照发放时间以外,发放方案也是业界关注焦点。目前可信度的牌照发放方案为:三大运营商均将获得TDD/FDD双牌照。但是,先发TDD牌照、后发FDD牌照,还是双牌照同时发放,目前尚未有定论。
去年国家层宣布将2.6GHz(2500-2690MHz)频段全部190MHz频率资源全部用于TD-LTE建网,中国移动的4G试验网便据此展开。上述人士也指出,此前传言十一前没有发放牌照的主要原因是频谱无法划分,如今频谱分划分已定,这意味着4G牌照马上就要发放。
从传言的LTE频谱划分情况来看,联通获得了2.1 GHz(19551980MHz / 2145-2170MHz)频段,电信获得1.8GHz(1755-1785MHZ / 1850-1880MHz)频段,这已表明这两个频段是用于FDD建设。但2.6GHz并未单独划给移动,至少说明联通、电信有可能获得TDD牌照,进行混合组网,而这个可能性非常之大。
早腾讯科技曾分析过,一家运营商是无法承建190MHz频率所需要的网络建设容量,这对中国移动而言成本太大。在3G时代,中国移动、中国电信、中国联通(微博)各家拥有的3G频谱资源分别为35MHz、30MHz、30MHz,加起来都不过95MHz,显然要有其他运营商与中移动来分担。
从三大运营商层面来看,中国移动为改变其在TD-SCDMA时代的明显竞争劣势,提前启动TD-LTE网络建设;虽然中国电信及中国联通从网络投资回报的角度考量,极度不愿意跟进4G网络建设,但随着中国移动快速推进4G网络部署,中国电信被迫提前启动4G网络建设,百亿元的招标即说明一切。而中国联通在竞争对手的倒逼下,必然也会启动4G网络建设。
业内分析人士指出,竞争压力的传导会确定性的加速中国4G部署进程,从而推动行业基本面在未来2年-3年内确定性向上。
智能手机新增长浪潮
另外,值得注意的是,4G发牌将会带来新一轮智能手机增长浪潮,直观原因是使用4G网络就需要更换手机。根据IDC预计数据,2014年中国智能手机出货将达到4.5亿部,增长25%,其中支持4G功能的智能手机将超过1.2亿部。
相比3G时代的终端,4G时代从产业链各环节都较为重视,尤其是主导TD-LTE 4G的中移动,迄今没有忘记TD-SCDMA上的教训,对4G终端重视程度更是不断加码。至少4G发牌后,用户会在市场上看到众多知名品牌的相关手机,甚至包括苹果一代iPhone。
因为,支持中国移动TD-LTE、TD-SCDMA 4G/3G网络的苹果iPhone 5s/iPhone 5c已取得了工信部相应的入网许可证。这意味着苹果与中移动6年“纠结恋爱长跑”终于画上句号,只要静待4G牌照发放,支持中移动4G/3G网络的iPhone 5s/5c即可上市销售。
此外,有媒体援引消息人士透露,中移动明年将会采购4000万部TD-LTE智能手机和1000万部TD-LTE数据通信终端设备。市场人士则预测,受到芯片集解决方案价格快速下跌以及来自中移动积极促销活动的支撑,预计TD-LTE智能手机明年总发货量将达到5000万至1亿部,更多入门级水平TD-LTE智能手机将进入市场,明年下半年其平均价格将降至1000元水平线。
而发改委也在专项支持重点提到对移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化等方面的加强。显然,新一轮智能手机增长浪潮会来得更迅猛。
谁又会在这场浪潮中走得远?外界普遍认为国产手机迎来了崛起的机遇。
事实上,目前的手机市场格局暗潮汹涌。国际市场,诺基亚、摩托罗拉、黑莓等传统巨头纷纷让位或退出,市场格局已被苹果和三星等巨头重新划分。在国内,随着苹果和三星的颓势显现,此前在中低端市场厮杀的国产厂商们如今在高端市场开始了积极的布局。
当4G牌照一旦发放,市场的淘汰赛很可能随之而来,酷派、中兴、华为、联想等国内知名厂商将迎来弯道超车的大机遇。
原因是在3G时代,国产手机厂商因技术原因受制于国外厂商,但随着国产手机厂商的技术积累以及较早的投入到4G智能手机的研发,在随之而来的4G时代,国产手机厂商在4G技术上已经与国外手机厂商站在了同一起跑线上。加上国产手机厂商的产品在价格上的优势,以及在低端智能手机市场的保有量,冲击中高端市场的行为存在着诸多机遇。
目前业界先推出4G终端的国产手机商已占据多席,中兴、华为、酷派等更是表示已具备量产能力。
除了4G技术储备的因素外,国产手机厂商与运营商良好和深入的合作,也是4G时代国产手机厂商巨大的机会和优势,只有保证产品质量和出色的硬件提升,通过合适的定价策略,才能更好抓住此次超越机遇。