• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

曲面电视成行业新宠 明年底预占销量15%

来源:南方都市报
时间:2013-10-17

分享至:

    中国的电视行业风起云涌,乐视、爱奇艺、小米等纷纷推出智能电视,传统的电视生产商也不甘示弱,继3D电视、4K电视之后,国外电视品牌纷纷推出曲面电视。昨日,在2013中国科技城科技博览会上,中国本土彩电巨头长虹也率先加入曲面大战,中国彩电业开始迈入曲面电视时代。

  曲面电视成高端竞争核心

  在今年9月份于德国开幕的IF A柏林电子展上,日本、韩国的彩电品牌纷纷展示其曲面电视新品,而由于研发制造对技术要求比较高,今年由外资品牌率先在国内推出曲面,即弧形产品,随后长虹开始迅速跟进。

  中国电子商会消费电子产品调查办公室预测在明年年底时,在中国彩电市场55英寸及以上尺寸的产品销量中曲面电视占比将达15%,成为主流彩电品牌的核心的高端产品。

  相对于平面电视而言,曲面电视的视觉效果更真实,这与电影院中弧面屏幕设计的原理是一样的。中国电子商会副秘书长陆刃波介绍,人类的眼球是球形的,观看纯平面显示画面其实是“扭曲”的,画面尺寸越大就越明显。曲面电视的弧度符合人体工程学要求,所展示的图像能够跳过人眼“平面—弧面—平面”的转换,可以直观地被大脑接受和处理,观看感觉更自然直观。

  LED与OLED均可弯

  目前在国内发布的曲面电视,大概分为LE D电视和O LE D两种。其中长虹和索尼的产品属于L E D电视,三星和 LG电子的产品则属于O LE D电视。长虹多媒体相关负责人介绍,由于液晶玻璃仅有0 .5-0 .7m m厚度,非常薄,虽然有一定韧性,但是很容易破碎。长虹与国际顶级模组厂商通过长期联合研发,终于克服液晶玻璃弯曲后依然保持高可靠性的技术难题,打破外资品牌在曲面电视市场的垄断格局,在国产品牌中实现首发。

  ●LED派

  索尼———全球首台曲面LED电视

  在中国乃至全球首推“曲面电视”的企业是索尼,8月23日,索尼全球首发65英寸曲面屏电视65S990A,亮点在于配备了画质“双保险”:“X - R eality P R O”迅锐图像处理引擎P R O和“T R IL U M IN O S D IS-P LA Y”特丽魅彩显示技术。65S990A采用偏振式3D技术。

  长虹———国产首台曲面LED电视

  长虹在国产品牌中首推曲面电视,属于客厅专属的主流55英寸,双核A R M 9C PU加双核M ali400 G PU芯片平台,并强调了智能元素。在智能方面的亮点就是简约的交互和操控方式,它采用自主研发的的U - M A X O S系统,集上网、应用、电视、媒体、游戏六大应用板块于一个界面,搭配可自然动作操控的遥控器,一键直选。

  ●OLED派

  LG——— 全球首款曲面OLED电视

  LG 和三星在O LED电视的竞争上非常激烈,其背后亦有上游屏企业的大力推动,而LG也希望借此机会,率先推出全球首款弧形屏幕O LED电视,以与三星电子争抢头啖汤,摆脱LE D电视时代三星的强压。O LED技术即有机发光二极管技术,与传统LE D相比,无需背光源照射,像素可自身发光。LG此款55英寸O LE D电视,型号55EA 9800,4.3m m厚度的超薄机身,采用L G独创的WR G B四色技术,在传统R G B三原色中加入白色,从而创造色彩显示新维度。

  三星——— 曲面OLED电视

  三星电子的曲面OLED电视同样为55英寸,采用窄边框设计,机身呈内凹式弧状。三星曲面O LED电视的特色是全球首推了多视图功能,即允许两位用户同时在一台电视上全屏观看完全不同的全高清/3D节目,并享有各自的立体声音频。这种功能需要配备三星特制的3D A ctive眼镜才能实现。同时,三星也同样强调智能,如智能中心(Sm art H ub)接口,将娱乐和节目图标集中在五组界面上;还有内置的S推荐功能可帮助用户发现新的看点。它还带有自动升级功能,消费者通过Evolution K it升级OLED电视的软硬件。

标签 二极管 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻