来源:21ic
时间:2013-10-16
“为确保我们的Sentry产品线能够满足视频服务提供商的迫切需要,我们持续添加新特性、功能和性能”,泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“Sentry增加的双路MPEG可以经济有效地监测两个独立网络的主视频源和冗余视频源,无需额外的步骤或设备。我们的客户不仅能够监测两个输入源 (input feed),还能监测两个输入源的音频响度和音视频体验质量,而且这一切只需一台设备。”
Sentry的灵活配置使视频服务提供商能够监测和比较网络的任何部分,以便隔离问题。同时监测主视频源和冗余视频源使得只需配置和管理一个单元而非两个单元,从而提高密度和可扩展性,减少耗电量和空间占用,同时提供易用性。通过支持双路MPEG输入,Sentry提供了监测两个独立网络的两个视频源所需的灵活性,无需将其合并为单一GigE输入来进行监测。另外,用户还能够经济地监测两个输入源的音频响度和视频音频体验质量,并且使1RU设备的合并吞吐量高达2Gbps。通过实时服务质量 (QoS) 和体验质量监测,视频服务提供商能够检测影响观众体验的各种错误——如网络中出现在IP和MPEG层的异常,识别各种问题——包括视频帧冻结、图像瓦面/宏块 (tiling/macroblocking) 结构、黑屏及音频中断或音频电平问题,以防它们影响大量用户的收看效果。