来源:精实新闻
时间:2013-10-16
SamMobile、Android Community 14日引述南韩媒体DDaily报导,为了和 台积电 (2330)在晶圆代工领域一较高下,消息显示 三星 电子(Samsung Electronics Co.)可能会跳过20奈米制程技术,直接从当前的28奈米制程一口气转进14奈米FinFET制程,并将技术导入Galaxy S5内建的行动处理器。
根据报导,三星被市场通称为「Galaxy S5」的次世代旗舰智慧型手机可能会搭载采用14奈米制程技术的64位元行动应用处理器(AP)「Exynos 6 5430」,且这颗处理器将利用安谋(ARM)的低耗电Cortex-A53、高效能Cortex-A57「big.LITTLE」八核心架构,耗电量较三星当前的八核心行动应用处理器「Exynos 5 Octa 5420」减少近半。
报导指出,Exynos 6 5430据传会在今(2013)年年底开始生产样本、而Galaxy S5将会采用这款的行动处理器。
不过,近有传言指出,三星由于Galaxy S4销售不振,因此打算提前于明年1月开卖(市场之前传出的开卖时间为明年3月份)Galaxy S5。若传言属实,那么Exynos 6 5430在送样后一个月内就得赶上Galaxy S5的开卖时程,时间可说是非常紧迫,也许S5终究仍会错失使用这款处理器的机会。
The Verge曾在9月29日报导,南韩媒体 Hankyung引述业界消息指出,次世代iPhone使用的A8处理器虽仍会由三星制造,但大多数的生产作业将会转交台积电处理。根据报导,台积电会接手A8约60-70%的制造活动,其余则由三星负责,而三星已据此签订合约。