• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝推出Structured Arrays 减少制造周期

来源:EEWORLD
时间:2013-10-15

分享至:
周转时间短的FFSA™

FFSA™可通过定制少数金属掩膜层配置。从RTL切换到样品交付,FFSA™小可提供五周的周转时间。

东芝获授权使用Baysand技术,可通过定制少数金属掩膜层,生产出功能丰富,性能高且功耗低的FFSA™。FFSA™与FPGA兼容;因此,如果您有一个以前FPGA设计验证的RTL代码,可将其移到引脚布局相同的FFSA™上。此外,FFSA™所需的开发时间更少,并且非经常性工程(NRE)成本也比传统的专用集成电路(ASIC)低。与ASIC相比,FFSA™具有以下优势:

  • 比ASIC上市时间更快
  • 比ASIC NRE成本更低
  • 比FPGA单位价格更低
  • 比FPGA性能更高
  • 比FPGA功耗更低

我们已经推出了65nm FFSA™,并将很快发布40nm FFSA™。我们也正在考虑同时提供带有片上高速收发器的FFSA™。

  • *FFSA是东芝公司的商标。

产品阵容

系列工艺节点收发器
SA5
65nm
SA5S
65nm
6.5Gbps
SA6
40nm
SA6S
40nm
12.5Gbps
SA7
28nm
28Gbps

路线图

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻