• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED产业日益成熟 四大难题成拦路虎

来源:OFweek 半导体照明网
时间:2013-10-15

分享至:

2013年注定是 LED 照明产业不平凡的一年,巨头们争先恐后入场, LED照明 似乎成为了香饽饽。在各大照明具体企业不断为自己的2013年中报成果喝彩时,却罕有人关注LED照明前进过程中面临的诸多困难。

就现状而言,LED产业通过并购或扩产等方式解决了成本之困后,现阶段面临着一些问题被忽略。一些资深LED照明技术工程师称,LED照明目前面临地方投资重复、核心技术短缺、照明标准缺失和资金链紧绷四大难题。这四大难题,被国内某照明巨头戏称为LED照明前进路上的四座大山。

地方投资重复产业被“催熟”

此前,无论国家的政策倾斜推动,还是市场自身的炒热度,都奠定了LED照明这个“天之骄子”的地位。包括中国去年10月份开始对白炽灯的禁令,也是几乎是为了LED将其市场份额取而代之铺路的举措。一时之间,做照明的开腔不谈LED,彷佛不只是一夜回到解放前那么简单,俨然不知要倒退到“中世纪”哪个阴暗旮旯。但是,无论是业内还是业外,真正懂LED的人并不太多,铺天盖地的人云亦云、趋时附势,也让LED照明市场表象的繁荣裹上了一层层的迷雾及一堆堆的泡沫。

雷士照明CEO吴长江表示,LED行业产能盲目扩大,终端需求市场并未同步跟上。据研报数据分析可知,2012年中国半导体照明产业虽整体较上年增长23%,但增速放缓且成为发展速度低的一年。

LED市场的成熟程度引热议,但是存在LED应用本身就有前景广阔与目前不乐观之间的矛盾。LED作为新一代绿色光源,政府要下力气推广应用无可厚非,但“强扭不出甜瓜”的道理也在冷眼警告着我们,主观意愿上的推广和客观实际上的普及,实行起来往往是两码事。所谓的“天要下雨、娘要嫁人”,那至少也应该是“自由恋爱”,而不应是“包办婚姻”。要真正达到普及的意义,本当就是让市场逐渐去接受LED,而断非人为地把LED用一种“限时认购”模式的方式硬销给市场和民众。

核心专利缺乏产业主导权失控

近10年来,半导体照明市场快速增长,LED知识产权成为国际半导体照明产业竞争的焦点。纵观全球LED知识产权格局,产业的核心专利仍由日本的日亚化学公司、丰田合成公司、美国科锐公司、飞利浦流明公司及德国的欧司朗公司等5大厂商主导。虽然近些年我国大陆地区LED专利申请数量大幅增长,申请量已经超过美国列世界第2位,但我国在全球LED知识产权格局中的地位并没有因此得到根本改善。相反,LED知识产权问题正成为制约我国LED半导体照明产业发展的瓶颈,由知识产权问题引起的同质化竞争正愈演愈烈,产业主导权缺失问题日益严重,贸易摩擦风险也在不断加大。突破国外企业LED专利围堵,化解LED知识产权导致的产业危机,成为当前我国LED半导体照明产业发展的关键问题。

而我国LED专利主要集中于中下游领域,中游封装、下游应用环节的专利占申请总量的64%。在关系到产业长远发展的关键技术环节,仍缺乏核心专利。

从全球LED专利的演变进程看,我国LED专利的申请进程落后于日本、美国,错过了第1阶段的专利技术前期研发阶段和第2个阶段的专利技术培育孵化阶段,而直接进入了专利技术的产业化应用阶段。其所产生的影响是我国LED专利发展的不均衡。从专利类型上看,我国LED专利以实用新型及外观设计专利为主,发明型专利占比较低,其中国内LED实用型专利占比为59%,外观设计专利占比为15%,而LED发明专利占比仅为26%。

我国LED专利主要集中于中下游领域,中游封装、下游应用环节的专利占申请总量的64%。其中LED应用申请量,约占专利总量的43%,LED封装占比约21%,外延及芯片占比分别为18%和17%,衬底占比约1%。外延方面,国内的量子阱以及缓冲层技术专利与国外存在量与质的差距。芯片方面,国内的芯片外形技术、表面粗糙化技术和衬底剥离与键合技术专利欠缺。封装方面,我国专利技术发展迅速,但基座材料专利和荧光材料专利与国外存在差距。特别是在关系到产业长远发展的关键技术环节,我国仍缺乏核心专利,如蓝光LED激发荧光粉发白光技术、图形衬底技术、LED芯片垂直结构技术、倒装封装技术以及脉冲宽度调制PMW电源驱动技术等。

缺乏统一标准行业面临“早衰”

由于多数LED产品走五星建材批发的销售渠道,质检部门很难监管。质检部门套用普通照明的通用标准检查LED照明产品,很难过滤LED劣质产品。

市场上产品鱼目混珠,劣质品伤害消费者信心。而面对数千亿元的巨大市场以及标准缺失、竞争混乱的现状,大陆22家科研机构、上市公司和龙头企业都正式签约成立LED照明“标准光元件联合研究联盟”。

这22家单位包括国家半导体照明工程研发及产业联盟、广东省工业技术研究院、德豪润达、晶科电子等。

由于缺少统一规范和标准,目前市场上LED照明应用产品种类繁多、性能各异、互换性差,给整个产业带来了严峻的挑战。而LED照明标准光元件的研究联盟,拟解决LED照明产品中介软件接口不统一、互换性能差的难题。

另一方面,在节能减排的压力下,从国家到地方都大力推动LED照明,预计2015年中国LED照明的产业规模将达到5000亿元人民币。因此,各方都在抢占标准制订的先机。国家正在制订的LED照明标准主要针对终端产品的光源效果和安全。

目前,广东企业占了全国LED市场份额的六成,广东省的LED企业超过3000家,从业人员超过50万人。2011年广东省LED产业的产值达到1500亿元人民币,已连续两年大幅增长,今年产值有望达到2000亿元人民币,增长30%。

资金链紧绷“跑路”时有发生

据不完全统计,今年7月份以来,仅中山和深圳两地,就有5家LED企业倒闭。这些倒闭的企业又牵扯进了数百家供应商,从而使得负面影响呈波浪式向外扩散。

倒闭的深圳雷星光电有限公司便是一家直接被欠款拖垮的企业。据记者了解,这家公司成立于2010年4月,在倒闭前有100万元的货款迟迟未能收回,而上游供应商却不断催款,导致资金链断裂。

资金链问题已经引起了银行方面的高度警觉。有公开报道称,日前某大行的广东分行已经紧急通知下属支行机构,警示LED行业的风险。该分行认为,LED行业投资规模快速增长,产能过剩情况突出,系统性风险显现。

在LED产业里,这样的债务关系一旦某个环节出现问题,就会产生连锁反应。这种连锁反应首先表现在可能直接拖垮一家供应商。而连锁反应的影响还不止于此。比如,一家显示屏企业倒闭,那么它的供应商可能就会很紧张。该供应商除了找倒闭企业追回货款外,或许又会马上找其他企业或者客户要钱,造成其他企业也出现资金周转紧张问题。

这条产业链本身就比较紧,一旦有一个地方断,其他的也可能会断。当大家紧张到一定程度的时候,都没钱赚的时候,总会有人倒,一旦有人倒,就会有连锁反应。

LED是一个牵涉到上游芯片、中游封装、下游应用等多个环节的系统工程,眼下各品牌竞相比拼价格,不过是LED照明抢占市场先机的一个手段。在前进的大路上,LED产业还需要解决标准的缺失和塑造核心竞争力等一系列问题。渠道战和价格战过后,LED产业应该步入大家期待已久的普及时代。

标签 LED LED照明产业 LED照明 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻