来源:21ic
时间:2013-10-14
实用的撞击感应器可监测头部遭受的撞击,并进一步分析是否会导致脑震荡
21ic讯 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)宣布,刚刚上市的Brain Sentry 撞击传感器™(Brain Sentry Impact Sensor™)采用意法半导体的MEMS加速度计,监测可能导致脑震荡或其它脑损伤的头部撞击事故。
意法半导体的低功耗三轴加速度计被集成在Brain Sentry 撞击感应器内,能够准确地测量在所有方向发生的撞击所产生的加速度。通过分析Brain Sentry撞击传感器采集和显示的数据,教练、训练师和医师可以在每次撞击事件发生后跟踪监视运动员,确定需要做进一步评估的运动员,从而降低与体育运动相关的脑损伤。
Brain Sentry联合创始人、首席执行官Greg Merril表示:“随着运动员承受的加速度增加,脑震荡风险也在提高,我们设计Brain Sentry撞击感应器的目的是限度提高感测脑损伤的能力,而意法半导体MEMS加速度计的高精度是实现这个目标的关键。”
意法半导体的微型 MEMS加速度计让Brain Sentry感应装置变得十分轻巧(1-oz),可粘贴在任何一款安全头盔的后面。加速度计具有低功耗特性,结合Brain Sentry开发的先进的电池管理系统,确保撞击传感器不充电情况下可连续运行一年之久。同时,该装置还采用全封闭防水设计。
意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS及传感器产品事业部总经理Benedetto Vigna表示:“在比赛和训练过程中能够快速评估撞击或碰撞程度,这对运动员的人身安全保障具有重要意义。Brain Sentry选用我们的MEMS加速度计证明我们的研发合作卓有成效,研发成果能够快速且精确地跟踪撞击事件并报告相关数据。Brain Sentry撞击传感器的智能功能基于我们10余年研发的头部加速度与脑震荡临床发现相关性研发经验,同时让我们感到骄傲地是,我们的MEMS产品符合保护运动员健康应用的严格的要求。”
Brain Sentry步的目标市场是三项热门的运动;橄榄球、曲棍球、长曲棍球,这三大运动的参赛者都需要戴头盔,并且在比赛过程中有身体接触。Brain Sentry还在研发自行车、滑雪等需要戴头盔的体育运动用传感器。