• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Emulex宣布支持Microsoft Windows Server 2012 R2

来源:21ic
时间:2013-10-14

分享至:

21ic讯 Emulex公司日前宣布其包括第五代LightPulse®光纤通道(16GFC)主机总线适配器(HBA)和基于万兆以太网(10GbE)在内的各类I/O连接解决方案现均已能支持微软公司推出的Windows Server 2012 R2。此外,即将推出的Emulex Virtual Network eXceleration™(VNeX )虚拟网络卸载技术也将支持Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的网络虚拟化,帮助在数据中心、公共云及混合云内部灵活移动工作负载,并把网络重构时间从几天缩短到几分钟。

Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“通过为微软 Windows Server 2012 R2用户提供广泛的I/O连接支持,并结合我们下一代的网络虚拟化能力,我们可为客户提供具有高性能、高扩展能力的解决方案,从而实现的每秒I/O操作数(IOPS)、更低的延迟和更高的网络吞吐量。通过与微软以及其他生态系统伙伴的合作,我们正在推动新一代的软件定义网络(SDN)解决方案,减少传统数据中心网络的限制,提升虚拟机(VM)移动性并进一步降低复杂度。”

即将推出的Emulex VNeX技术使IT管理员能够根据具体的VM工作负载需求在VM启动、关闭或移动时对网络进行调整或预设,从而简化网络扩展并使可用资源用于逻辑网络的其他工作负载。Emulex VNeX虚拟网络卸载技术可通过卸载通用路由封装网络虚拟(NVGRE)来进一步加速Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的网络虚拟,使环境能够更高效地扩展,以便满足客户需求,同时提高网络吞吐量,降低CPU消耗。

此外,Emulex I/O技术和管理功能可以满足虚拟技术中心的以下需求:

· 卓越的第五代光纤通道连接:第五代Emulex LightPulse®产品的随机驱动程序支持Windows Server 2012 R2,提升虚拟化平台能力,并增大云及虚拟机密度,进而降低成本,并可实现单端口1超过120万的每秒I/O操作数(IOPS)——目前的光纤通道适配器性能,这是现行的虚拟化和数据中心、公共云基础架构部署所必须的。Emulex 16G FC随机驱动程序支持与Emulex LightPulse®虚拟HBA技术相结合,使用户可以通过共享的物理I/O和存储基础架构将指定逻辑资源分配给客户应用,从而高效扩展云和虚拟工作负载。

· 支持高度虚拟化和共享的云环境:第五代Emulex FC适配器具有行业的优异性能表现,可极大提高IOPS,并提供8G FC适配器2两倍的数据吞吐量。 Emulex产品能充分满足高度虚拟化数据中心要求,实现共享数据中心和公共云部署所需的高VM密度,并提供与目前的英特尔®至强TM E5-2600 v2服务器(能够对大规模多核心配置实现控制)相匹配的性能。

· I/O管理更省时:驱动程序使得用户可以仅使用Emulex OneCommand® Manager 就从单一控制台对第五代Emulex FC适配器进行控制、配置和管理,通过多种省时的特性实现更高的企业扩展能力。这些特性提供了超出其他I/O解决方案2两倍的适配器管理功能,而安装和管理时间却只有它们的一半。

· 向后兼容:对于在Windows Server 2012 R2环境下使用8G FC或10GbE连接的客户来说,升级非常简单。Emulex解决方案通过一个通用驱动程序栈以及适用于多代I/O连接产品的管理工具即可为用户提供全面的向后兼容能力。

微软公司Windows事业部项目总监Rajeev Nagar表示:“Windows Server 2012 R2为先进的全球虚拟共享云环境实现了突破性的创新。它所提供的业已验证的企业级虚拟化和云平台能够被扩展用于连续运行客户的工作负载,并支持更高的虚拟机密度。Emulex为Windows Server 2012 R2增加了高性能的连接解决方案,助力其进一步过渡到软件定义网络。Emulex即将推出的VNeX虚拟化网络卸载技术将通过提高网络吞吐量和降低 CPU占用率,进一步提升Windows Server 2012 R2的性能表现。”

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻