• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

上海首座智能变电站将于年内投运

来源:中国电子网
时间:2013-10-14

分享至:

叶塘110千伏智能变电站作为全国首批6个新一代智能变电站之一,于今年2月27日破土动工,主体结构施工于5月31日完成,土建工程于8月7日通过验收,截止目前,全站已完成电气一次设备的安装,预计年内将正式投入运行。

作为国家电网公司新一代智能变电站示范工程,也是上海首座新一代智能变电站,它全面贯彻了“两型一化”设计理念,大量采用国内的智能化新技术、新材料、新设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,积极优化和创新,实现了全面的节能环保效益,为国内智能变电站建设进行了有益探索。

设备集成带来巨大节约

设备的高度集成无疑是110千伏叶塘智能变电站的突出特点。变电站为全户内型三层布置,采用多功能集成的小型化设备,优化配电装置平面布置,使全站总建筑面积由2406平方米降低为1933平方米,减少了19.7%,其中,10千伏配电装置室面积节省25.1%,金属全封闭组合电器(GIS)室节省 21.5%,接地电阻室节省35.8%,电容器室节省45.6%。该工程降低层高,一层及二层层高由4.8米降低为4.2米,并进行了外观优化,同时,该工程还优化了二次设备室组屏方案,二次设备由二次设备室由30面屏减少为19面屏,减少了36.7%,实现了可观的社会效益。

信息集成实现强大功能

相较于传统的变电站自动化系统,本站采用多功能集成的一体化业务系统,梳理优化站内数据信息流,实现顺序控制、源端维护和智能告警等高级应用,并新增了二次设备在线检测系统,较原来功能更强大,界面更友好。

通过信息一体化业务系统,叶塘站实现了信息平台的全景数据接入及标准访问接口;针对单星型网络拓扑结构进行优化配置,合理配置网络交换机,简化了交换机配置数量,实现网络提速站内优化通信网络,提高了运行效率;对于不同系统采用串口方式接入,实现了系统网络间的物理隔离,从而实现安全分区,保证了信息的安全,消除了信息孤岛。

层次化保护保障运行安全

叶塘变电站采用了智能变电站层次化保护控制系统。就地保护采用保护、测控、计量、操作箱、合并单元、智能终端“多合一”装置,就地下放,利用被保护对象信息,独立决策,能更快速地切除故障。

新增站域保护,利用站内多个对象的电气量、开关量和就地级保护设备状态等信息,集中决策,实现保护的冗余和优化,完成并提升变电站层面的安全自动控制功能,可以不经就地保护,直接下达控制指令,保障设备和电网的安全稳定运行。

模块设计提升安装效率

叶塘变电站设备的安装采用模块化的设计方法,以一次设备结构和建设模式为依据,遵循间隔功能尽可能完整的原则。各类模块功能可以在工厂内完整组装和调试。每个模块整体运输和安装,出厂后不再拆解。到现场后只需通过工厂预制好的线缆完成各模块之间的联结和调试。大幅减少了现场工作量。

模块化设计安装技术具有占地面积小,安装周期短、设备运行受外界环境影响小美观整洁等特点,顺应了新一代智能变电站设计建设要求。对110千伏变电站采用类似的模块化生产,可以获得显而易见的效益:可以缩短变电站建设周期,提高安装效率,节省土地资源,并降低变电站整体造价。

新兴技术展现环保理念

叶塘站内在环保设计上下足了功夫,在有限的空间里实现了节能减排的作用。全站采用了绿色照明系统,可以有效减少光源数量,提高照度,降低耗电量,减少后期维护量,实现高效节能的目的;站内主变压器采用片式散热器内部油自然对流冷却方式,有效减少负荷消耗;站内电压、电流互感器全部采用全光纤型电子式互感器,除了加强通讯和信息采集的准确、稳定之外,更是减少了建设过程中的碳排放。

标签 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻