昨日,有未经工信部证实的消息称,中国联通(16.4, -0.12, -0.73%)与中国电信(51.54, -0.93, -1.77%)分别获得
4G
FD D网络频谱资源。这意味着两家运营商4G时代TDDFDD混合组网成为可能,且这也是联通和电信希望得到的结果———因为无论组网成本还是发展速度,“混合组网”能让它们更快地赶上已经在4G上先行一步的中国移动。
南都记者获得的消息显示,已经在9月29日开启4G放号预约的广东移动要到11月初才能正式放号。不过这显然不能抵挡“尝鲜”用户的热情,据了解,预订用户数还在不断增长中。加上联通、电信4G亦“渐入佳境”,包括系统设备、终端芯片、仪器仪表、网管计费、运营优化在内的通信产业链各个环节均开始蠢蠢欲动。其中,又以广东企业的品类,数量多,有望品得4G头啖汤。
4G将跳过市场培育阶段
“如果我没有记错,一周内预约用户超过一万人,这个速度超过了5年前中国移动3G在广东放号预约规模。”位列国产手机份额阵营的宇龙酷派总部位于深圳,副总裁苏进接受南都记者采访时表示,2G到3G有一点“革命”的意思,但4G不是革命,而是现有商业模式下更加快速的迭代。也就是说,3G底下所有业务都会在速度上有所体现,3G积累得好,就是4G发展的先决条件。
按照苏进的说法,2G时代以语音业务为主,3G迎来了数据业务,也就是移动互联网的大发展。目前,现有的3G用户已直接跳过了“市场培育”的过程,他们习惯于用包括微博、微信在内的各种移动互联网业务,4G意味着更快的网络和更畅快的体验。
长期关注深圳通信行业发展的咨询机构战国策首席分析师杨群也持相同的观点,他认为预约用户热情高涨是因为越来越多的人开始懂得“高速数据业务”能带来怎样的服务,比如更快的下载速度和在线视频浏览体验。“这对行业来说是有益的。”
T CL通讯首席运营官(CO O )王激扬则指出,“4G市场应该是消费者需求驱动的市场,消费者对移动互联网的应用和普及很快将超过传统互联网,所以这个市场甚至不需要像2G、3G那样精心培育,是大势所趋,必将会大规模发展和普及。”
珠三角成全球通信势力“第三极”
“虽然说市场培育阶段被跳过,或者说缩短了很多,但这种情况只有在广东会比较明显,这也是4G和3G一样,率先在广东开局的原因。”杨群表示,单一以手机终端产业为例,国内份额的“中华酷联”中,中兴、华为和宇龙酷派都在广东。而被视作国产手机创新力标杆的“小步金魅欧”中,除小米外,步步高V IV O、金立、魅族、OPPO(欧珀)也都是广东企业。
杨群称,光上述这些企业的从业人员便不计其数,再加上产业链上其他多如牛毛的公司,“人数更是庞大。他们大都具有一定的通信和互联网行业基础知识,同时也都是手机用户,因此广东对4G的接受程度肯定是优于其他省份的。”
王激扬则举例称,无论现有3G网络的覆盖率还是终端的普及程度,广东均居于全国之首,而且这里的移动互联网用户发展也是快的,消费人群对网络带宽的需求也越来越大,所以4G在广东试点非常合适。
用户与产业链之间的相互促进,让广东通信产业在步入4G时代时,程度更胜3G时代。
中国移动通信联合会执行副会长谢麟振近日表示,目前全球手机产业已经由过去的以东西大西洋为两极的美欧争霸的局面,转变为环太平洋的三足鼎立的态势,以美国硅谷的苹果(492.81, 3.17, 0.65%)、谷歌(871.99, 3.75, 0.43%)为代表的东太平洋的美国势力,以韩国三星为首的西太平洋的韩国势力,和以一大批中国企业为代表的珠三角的中国势力是产业的“三极”。他认为,虽然作为“第三极”的中国势力仍相对处于弱势地位,但其差距越来越小,追赶的步伐越来越快。
11型号手机已获4G入网许可
先放号的广东移动,再加上积极的用户和成熟的产业链,4G在广东一开局便显得“风华正茂”。中银国际研报引用数据称,截至9月29日,共有苹果、三星、索尼(19.96, 0.39, 1.99%)、中兴、华为及酷派6个品牌,11个型号的手机获得4G入网许可。牌照发放意味着一批国内外手机厂商的产品将开始波4G终端备货,将使产业景气度得到提升。值得注意的是,其中国产品牌均为广东企业。
王激扬称,作为早布局4G产品的国内终端企业之一,TCL通讯亦快速响应率先上马4G的中国移动的需求,集中全力投入,即将与广东移动联合推广4G终端。他还透露,TCL将积极参与12月中移动(55.25, 0.30, 0.55%)全球合作伙伴大会,届时将有多款TD-LTEMIFI4G手机等终端展出。“2014年,TCL通讯推出的4G产品覆盖TD-LTE全线价位段。”
终端设备、网管网优……和3G时代一样,在4G试商用开始时,这些板块是直接的受益者。但杨群认为,这只是3G和4G带动产业链相似的地方,而更多的是“差异”,例如3G时代早期,受惠的大都是硬件企业。但4G时代一开始,软硬件结合的商业模式就已经很成熟了,想象空间自然更大。
例如,在广东移动的4G初期宣传中,虽然“速度快”是的宣传点,但对于实际场景的描述却非常丰富,包括A PP、高保真音乐和高质量视频等等。而3G开启时,除了“可视电话”作为宣传点外,其他几乎乏善可陈。且事实上,“可视电话”在5年后也未成为3G主流业务。
虽然在终端企业就职,但苏进不断强调了4G时代“移动互联网”的作用,也说明了3G和4G“想象空间”的差别。“只修好通道(指网络和硬件)是没有什么竞争力的,怎样和移动互联网融合是的机遇和挑战。”4G跟互联网结合,是更加重要的机会,跟固定的互联网开始匹敌了。