来源:中国电子网
时间:2013-10-14
据国外媒体报道,三星、LG和其他公司已向人们展示了其柔性显示屏(flexibledisplays)。此前它们还都是以原型手机身份亮相,现在柔性显示屏将要开始开启商业化之路。三星Galaxy Round手机的面世给我们带来了不少问题:何为柔性显示屏?柔性显示屏真正意味着什么?柔性屏可以为智能手机或者其他设备带来什么优势?
1)何为柔性显示屏
“显示屏”通俗的说就是指的你看手机和进行操作时所看到的光滑表面。从更专业角度来讲,显示屏就是“隐藏”在玻璃或者塑料壳下的电子材料,负责照亮手机。
三星和LG的柔性显示屏是一种位于玻璃外壳下的有机发光二极管(或者叫OLED),它是由柔性材料(如塑料)构成,而非硬玻璃。三星和LG等公司耗时多年来开发柔性显示屏,而三星GalaxyRound手机也代表了手机厂商次将柔性显示屏带入市场。
2)三星GalaxyRound柔性显示屏与GalaxyNexus可弯曲显示屏的区别
三星GalaxyNexus以及NexusS宣扬的是一种可以略微折叠的显示屏,它可以更紧密的贴近你的脸颊。它实质采用的呈波状的玻璃,而非OLED材料。
3)三星GalaxyRound可以弯曲吗?
答案是No!三星GalaxyRound采用5.7英寸全高清超级柔性AMOLED显示屏,但它并不意味着就可以用手折叠。尽管这款设备显示屏呈现一定弧度,但整个手机还是坚硬的,因此无法弯曲。
4)人们为什么称其为柔性显示屏呢?
部分原因可能是人们对“柔性”的定义不同。如上所述,“弯曲”可以指OLED(或LCD)、或者玻璃、或者两者皆是。
除此之外,柔性显示屏还有其他很多形式,比如“波状形”。就三星GalaxyRound而言,显示屏有一定弧度,并非平直,这样就能更好地贴合用户脸部。制造这类设备的公司在某些情况下将显示屏弯曲,如三星GalaxyRound。但是,手机其他部分却又都是固定的。
“柔性”显示屏另一种类型就是“可弯曲”。想想我们钱包中的银行卡,它们可以做轻微的弯曲,但不能完全对折。第三类柔性显示屏指的就是我们常提到的“可折叠显示屏”。后一种就是“卷式显示屏”,通常也被称为升级版的“柔性显示屏”。
5)柔性显示屏为何如此招人喜欢,它有何优势?
事实上,目前曲面显示屏(如三星GalaxyRound)的优势还未展现出来。但是,可弯曲显示屏的却有着几大优势。比如,它们更耐用(尤其防摔),这主要是因为它们可能使用塑料资料,而非玻璃资料。同时,采用塑料材料还可以使设备更轻、更薄。同时,手机厂商还可以打破标准矩形屏幕传统,制造出形状各异的手机。不过如果用力过猛,塑料屏幕也是可以破碎的。目前,玻璃制造商也正在设计一种可弯曲的玻璃。
不过,耐用问题带来了另一种问题:为什么不生产塑料显示屏手机呢?专家表示,柔性显示屏可以做一些其他显示屏无法做到的事情。设想一下,如果你能够将手机或者平板折叠放倒兜里面,或者拉长显示屏,当作地图使用。柔性显示屏甚至还可以当作衣服、或者珠宝来使用。如果能克服困难,柔性显示屏将是“前途无量”。
6)生产柔性屏智能手机的障碍
开发可弯曲的手机并非易事。目前,电池和其他电路构造还都是“直来直往”的。可折叠手机的耐用性和内部零件目前还都存在问题。根据柔性屏手机设计,你可能需要柔性显示屏、覆盖材料、可弯曲电池以及可拉伸的硅材料。
以上所需材料,有些已经开始在开发。LG此前发布了一种新的电池技术,它可以使电池弯曲、将其挤压到一个狭小空间。
除此之外,设备还可以被设计拥有一个坚硬的“脊椎”,可以储存不能被折叠的零部件。按照三星和其他厂商展示的概念机,这些不同柔性设计都是有可能的。
生产柔性显示屏手机遇到的另一大挑战就是量产问题。新手机在刚投入市场时,成本毋庸置疑会比标准手机高,但当生产效率提高,实现量产后,成本就会逐渐下滑,价格也会相下跌。
即使三星GalaxyRound显示屏是曲面的,而非可折叠的,它的量产也将是一大挑战,这可能也是三星目前只在韩国发布这款手机的原因。
7)可柔性OLED和LCD,那个更好?
手机厂商展示的可弯曲、可折叠显示屏都使用的是OLED。当然了,LCD也是可以弯曲的,只不过没有OLED那样容易弯曲。
LCD作为常见的一种显示屏,它是由两片玻璃构成,中间夹入液晶材料,可以调整光亮。LCD需要一种发光芯片。尽管LCD可以弯曲,但是非常困难,因为两层玻璃间的距离必须始终保持一致。
而OLED就不需要发光芯片,它仅仅需要一片玻璃(或者玻璃、金属)来充当底层。OLED通过沉淀在表面上的碳材料来使屏幕发光,这种表面可以弯曲。手机制造商也会加入第二片玻璃来保护底层。
8)三星GalaxyRound屏幕是由玻璃构成的吗?
目前还不知道,因为三星并未公开屏幕的具体构成材料。外界猜测,三星在这款手机中使用的是塑料聚合物材料。不过,三星使用的更像是一片非常薄、且可以弯曲的玻璃。
9)人们想要塑料显示屏吗?
塑料显示屏可以让设备真正实现“柔性”,但是塑料材料存在问题。塑料不同于玻璃,这也就意味着,生产商需要在不牺牲显示屏图片质量的情况下找到使用塑料材料的新方法。
另一个大问题就是,塑料材料具有办渗透性,会使空气和水进入到设备中。为了避免这一切发生,手机制造商可以为塑料“披”一层“外衣”,或者使用玻璃塑料混合材料。
硅谷柔性触摸显示屏技术公司Cambrios首席营销管理SriramPeruvemba表示:“很多问题都可以通过投资开发来解决。”
10)可折叠玻璃
一年之前,美国科技网站CNET首次见到了康宁柳木玻璃,这是一种极薄柔性玻璃。康宁公司表示,这种玻璃可以用于显示屏材料。
11)柔性显示屏还有其他用途吗?
尽管我们现在还不知道可折叠智能手机的是否实用,但是这种可触摸显示屏技术目前已经有了很好的实践,比如应用在智能手表或其他可穿戴设备上的弧形触摸显示屏。