如果说2013年数码产品领域还剩下一件大事,那一定是新款苹果iPad 发布了。在今年,苹果公司有望带来两款新品iPad——iPad 5和iPad mini 2,它们都将获得一定程度的升级。在近期,关于iPad 5的
传闻
及真机照片频繁流出,不出意外的话,我们会在10月22日看到它的出现。下面,便是苹果iPad 5传闻 的“终版”,读完此文之后要做的事情,便是静下心来等待了。
高分辨率iPad 5照片泄露 外形基本确定
近的消息来自于10月9日,iPad 5高清大图首次在互联网上泄露。从图片细节来看,基本上可以将其称之为“放大版的iPad mini”,机身采用了窄边框屏幕,宽度大幅缩减,厚度及重量也随之减少,更具便携性,看来苹果已经克服了Retina屏幕与大容量电池带来的设计瓶颈。另外,机身外壳的颜色极有可能延续iPhone 5s,包括新的深太空灰和银/白色,但是否存在“土豪金”配色则暂时不得而知。
发布日期:锁定10月22日
根据著名IT博客AllThingsD 透露,苹果将于10月22日在美国旧金山湾区召开发布会,极有可能发布iPad 5、iPad mini 2、新款MacBook Pro以及正式推出OS X Mavericks。根据以往的经验,AllThingsD报道的苹果类消息都具有较高的可信度,所以10月22日这个日期还是十分值得期待的。
新功能:Touch ID?
一段新的视频在互联网上曝光,显示了iPad 5前面板的一些细节,暗示iPad 5或将搭载Touch ID功能。另外,根据知名苹果博客9to5Mac泄露的iOS 7代码来看,新款iPad也将具有该功能。考虑到该功能是今年iPhone 5s的重点特性之一,苹果也有充足的理由在新款iPad上集成,形成一个全面的生态系统,为日后指纹识别功能的广泛应用打下基础。
硬件:64位A7处理器
在今年,iPhone 5s已经得到了款的64位A7处理器;那么按照惯例,下一代iPad应该采用显卡强化版的型处理器,即A7X。所以至少,iPad 5应该会内置A7处理器、也有消息称,iPad mini 2将存在一个高配版本,同样会搭载的A7处理器。对于苹果来说,已经64位化的iOS 7代表了iOS进入到一个新的阶段,各种App应用也开始适配64位处理器,所以尽快在新机型中普及,达到统一的使用体验,将是接下来的发展重点。
屏幕:13英寸不太靠谱
不论是泄露的高清图片还是相关参数,都表示iPad 5仍将采用9.7英寸、2048*1536分辨率的Retina屏幕,但是近期关于更大尺寸iPad的传言却愈演愈烈。但至少在iPad 5上,我们不会看到13英寸屏幕的出现。或许明年将是苹果iOS设备屏幕增大、型号增多的一年,13英寸iPad和5英寸iPhone都会出现。
无线充电:短期内不太可能
知名苹果产品博客appleinsider曾经指出,苹果公司将为iPad产品配备无线充电功能,是通过“集成感应式充电功能的保护盖”来实现。就像你使用目前的Smart Cover或Case那样,将上盖合上,iPad屏幕便会关闭并开始充电。似乎之前泄露的苹果相关专利,也证实了这种想法。但是,我们认为在短期内苹果还不会推出此类产品。
价格:或将延续传统
根据以往的经验来看,iPad 5将会延续目前iPad 4的定价,16GB WIFI版的未含税价格从499美元(约合人民币3054元)起,国内行货售价则为3688元起。另外,128GB容量版本或将一同首发,售价则为800美元(约合人民币4895元)。如果价格高于以往,那么或许将是iPad 5的“惊喜”了。