• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立公司推出全新PIM Master 选件

来源:企业网
时间:2013-10-12

分享至:

安立公司为其业界的 PIM Master MW82119A 无源互调 (PIM) 分析仪推出三款频率选件,此款分析仪为电池供电型大功率便携 PIM 测试分析仪。这些新选件使无线现场工程师和技术人员首次可采用电池供电型手持分析仪来精确执行“塔顶”PIM 测量(在LTE 2600 MHz 频带,还可在 LTE 800 MHz 及 UMTS 2100 MHz 频带)。

新选件是专为解决为 LTE 网络部署规划的顶级频带而开发的,有助于确保 LTE 网络不受因 PIM 干扰造成的低数据吞吐量影响。全新选件结合了电池供电、尺寸紧凑和可执行 40W PIM 测试等特点,使 PIM Master MW82119A 非常适用于在塔顶使用远端射频头 (RRH) 部署、安装和维护 LTE 网络。PIM Master MW82119A 还可用于进行传统宏基站和分布式天线系统 (DAS) 安装中的 PIM测试。

三款全新频率选件使 PIM Master MW82119A 系列扩展为九款分析仪。其他六个型号负责主要频率范围,包括较高和较低的 700 MHz、850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz 和 1900/2100 MHz 频带。所有 PIM Master MW82119A 分析仪采用 Distance-to-PIM (DTP) 技术,可允许塔承包商、维护承包商及无线服务供应商的现场技术人员确定 PIM 问题,而无论他们是在塔上还是还是在天线系统以外。这款分析仪可在 40W 条件下进行测试,使 PIM Master MW82119A 能够定位传统 20W 测试解决方案可能遗漏的故障,如间歇性和功率敏感性 PIM 问题等。

与所有安立手持式测试解决方案一样,PIM Master MW82119A 的设计能够承受运输冲击、震动以及与蜂窝站部署、安装和维护相关的恶劣的户外测试状况。分析仪能够保存和记忆标准化测试的设置,设定视觉和/或声音、通过/失败标准的界限,从而简化了测试流程。安立的线扫描工具可用于管理 PIM Master MW82119A 测量,生成综合 VSWR 数据与 PIM 数据的统一站点报告。当分析仪装配 GPS 选件时,PIM 测量可显示 GPS 位置标记。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻