• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

麦瑞半导体:XGPON、三网合一以及其他

来源:EEWORLD
时间:2013-10-12

分享至:

日前,EEWORLD采访了 麦瑞 高速通信业务部营销总监Tom Kapucija,就 XGPON 、 三网合一 等问题一一给予回答。

• PON 技术正日益盛行,无论从新的部署、服务供应商还是世界各区域来看,XGPON 都在其中占据着主导地位。能否请您简要介绍一下光电及硅行业所能提供的 XGPON 解决方案,包括 OLT 内的埠密度、节能性和集成度等?

<Tom Kapucija: ——麦瑞高速通信业务部营销总监>
行业目前为 XGPON.1 应用提供分立式 OLT 级解决方案。当前的 XGPON 光学解决方案主要是单一的 ROSA/TOSA 型,硅解决方案是单一的限幅后置放大器和激光二级管驱动器。OLT 解决方案主要采用 XFP 模块外形,功率强度更高,外形尺寸更大,因此功率和空间密度并不象在10GEPON 产品中那样成问题。由于需要支持 1G 和 10G 上行数据速率,10GEPON 对称解决方案的密度非常高。

另外,除了新部署中的 XGPON 以外,我们还会简单介绍PON/FTTx产业也在部署下一代 10GEPON,并将之视作现有 GFPON 网络的一次升级。从总量角度来看,我们预计 XGPON 会赶上 2015 年的时间安排,因而这次的 10GEPON 数量可能会更大。

由于 P2MP 网络的性质和 OLT 对比 ONU/ONT 模块的更低计数,相较于 ONU/ONT 模块,我们已经预见到了生产商对增加 OLT 内集成数量需求的减少。随着行业加快下一代网络的发展速度,我们希望无论 XGPON 亦或 10GEPON,OLT 内的集成需求都能有所增长。

• 贵公司是否推出了任何针对 XGPON 的产品?适用于哪种类型的应用?

<Tom Kapucija:——麦瑞高速通信业务部营销总监>
麦瑞目前已经推出了多款适用于 XGPON(及 10GEPON)应用的产品。作为麦瑞针对应用的系统方法的一部分,我们通过公司的三大业务部门提供解决方案。

除定时和通信集团高速通信业务部可提供适用于 OLT 模块的 SY88053CL 和 SY88063CL 高速限幅后置放大器外,时钟和定时业务部也可提供高性能、超低相位抖动的ClockworksTM和FusionTM计时解决方案。我们的线性电力系统 (LPS) 业务部可提供多个模拟解决方案,包括可用于 OLT 或 ONU 内的 APD 偏压控制器和适用于其它通信设备的电源管理解决方案。麦瑞的局域网解决方案集团可提供适用于 FTTB 应用的以太网 PHY 和开关解决方案。

• 贵公司的 XGPON 产品有哪些竞争优势?

<Tom Kapucija: ——麦瑞高速通信业务部营销总监>
麦瑞近引入了行业的 SY88053CL 和 SY88063CL 高速后置放大器,专门针对下一代FTTx PON 网络。我们充分发挥出自身在开发突发模式后置放大器解决方案方面的丰富专业知识优势,将这些设备推向市场,支持更高带宽应用和网络效率的需求。

我们的两种设备均具备行业的信号检测 (SD) 断言和信号丢失 (LOS) 解除断言时间,可减少未发送客户有效载荷数据的链路内的时间,这对于保持高效的链路利用率而言十分关键。这一点对我们提高整体链路效率和网络带宽的目标非常重要,因为它允许每个 PON 节点出现更多光纤分路,从而降低运营商的资本支出 (CAPEX) 和运营成本 (OPEX)。对于比 10GEPON 网络时间要求更严格的 XGPON 网络而言,这个问题尤其重要。

此外,我们的 SY88053CL 和 SY88063CL 设备拥有极高的灵敏度和滞后性,这对于每个节点的分路数、来自 OLT 的各链路的距离、链路和整体 PON 内部的光功率和功耗而言都非常重要。行业目前正在生产 N1/N2 类兼容 XGPON OLT 模块,支持 29 和 31dB 的链路损耗。麦瑞的 SY88053CL/063CL 后置放大器将支持向 E1/E2 类模块的过渡。同样地,随着针对下一代 10GEPON 网络的 IEEE802.3bk 标准于近期发布,麦瑞的解决方案将能够支持该标准的更长范围要求。

后置放大器内部更高的灵敏度可降低激光功率损耗或增加链路长度。例如,运营商既可在相同激光功率下安装新的、更长的链路(通过给定节点服务更多的客户来减少资本支出 (CAPEX) 和运营成本 (OPEX)),也可降低现有链路上相同长度激光的功率,提高发射模块的激光的可靠性和寿命(降低未来运营成本 (OPEX))。滞后性实现稳定的运行(有微弱或噪声信号),可减少‘上门服务’(truck-roll) 电话,从而进一步降低未来的运营成本 (OPEX)。

• 随着网络基础设施和“三网融合”的日趋完善,越来越多的 IPTV 网络电视已经逐步走入普通消费者家庭。这一情况不仅实现了数字媒体产业的增长,还为 IC 设计公司带来了大量商机。为了解决这一需求并应对业务增长,IC 设计公司会面临哪些挑战?

<Tom Kapucija: ——麦瑞高速通信业务部营销总监>
这个问题问的很好。从光学半导体到功率半导体和高密度数字半导体,对 IC 设计公司的影响体现在 IC 设计的各个领域。当我们使用‘数字媒体’这个术语时,我们实际上是在讨论以视频为中心的媒体,忽略媒体的‘消费’地点不计,它才是带宽的消费者。显示技术从 480P 发展到 720P 再到 1080i/1080P,现已达到 4K(超高清)分辨率,增加了整个半导体领域的商机。

对光学半导体供应商而言,所谓的需求/挑战/商机都很明显地体现在向更高的数据比特率的过渡中,因此才会将 GEPON/GPON 发展到 10GEPON,直至目前的 XGPON.1。一旦 XGPON.2 标准和技术终确立并应用于市场,我们可能会进一步提高数据比特率。

根本问题是,显示器分辨率加倍(如从 1080i 到 1080p)并达到当前的四倍(如从 1080p 到 4K 或超高清),整个半导体行业都会受到影响,必须做到在每个正在增加的比特率上存储更多数据、传输更多数据和处理更多数据。因此,无论是在 PON/FTTx、无线、数据处理中心、存储区域网络、高性能运算或电信/数据通信系统中,采用更快速和更宽的数据通道来移动数据的需求都是根本问题。

更快速和更宽的数据通道需求会对上行和下行系统产生额外的性能要求(同时也预示着更多商机)。麦瑞的时钟和定时业务部隶属定时和通信集团,主要负责解决诸如 XGPON/10GEPON 等高数据速率应用及其它支持FTTx/PON 的应用的高性能需求。基本框架是,随着数据速率的提高,其它所有系统要求也会变得更加严格;降低抖动容许量需要更低的相位噪声/抖动时钟合成器,提高噪声灵敏度需要配备 EMI 和电源噪声抑制设备,提高电路板的设计复杂度需要更高性能的时钟和电源管理解决方案。

麦瑞采用整体方法来解决我们的三大业务部门所面临的这些问题。

• 贵公司制定了哪些应对三网融合趋势的市场战略?

<Tom Kapucija:——麦瑞高速通信业务部营销总监>
为解决三网融合问题,麦瑞将继续加强调整自身战略,力图系统地及在特定应用的分立式设备基础上满足市场需求。麦瑞的战略旨在为对设备有关键性能要求的客户提供尽可能多的系统化解决方案,从而为‘一站式购物’方案提供支持,该方案利用了来自我们的整个定时和通信组 (TCG) 产品组合解决方案、线性和电力系统 (LPS) 以及局域网解决方案组合。

如前所述,我们的各大业务部门有很多可用于支持 PON/FTTx系统和其它上行及下行设备的解决方案。当然,我们的高速通信产品组合也将继续扩大正持续增长的高数据比特率及更宽通道的需求。

很高兴有机会讨论我们的现有及下一代 XGPON 和 PON/FTTH 网络解决方案,请接受麦瑞及我个人对此的衷心感谢。

标签 XGPON 三网合一 麦瑞 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻