• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

28nm动能续弱 台积电Q4营收将减12%

来源:精实新闻
时间:2013-10-12

分享至:

台积电 (2330)9月营收月增0.5%来到553.82亿元、年增27.6%,持续创高之路,Q3营收也在通讯需求续撑腰带动下,微幅季增4.29%来到1625.77亿元,符合财测预期的1610~1640亿元区间,续创单季营收历史新高。在台积法说于下周(17日)登场前,花旗则是出具报告指出,台积Q3来自28奈米的营收贡献并不如外界料想的强劲,而Q4在高阶智慧型手机市况不佳、致28奈米Q4动能持续转弱影响下,花旗也进一步下修对台积Q4的营收预估,估计该季营收将季减12%。

不过,即使短期动能趋缓,但花旗仍重申台积于先进制程的领导地位。花旗引述台积于10月年度OIP生态论坛上的说法,指出台积的先进制程擘划蓝图已延伸至10奈米,除20奈米可望于明年Q1量产外,16奈米FinFET、10奈米制程可望依序于2013、2015年试产(risk production),而这也将是次台积的先进制程时程,与英特尔并驾齐驱。花旗看好,台积制程技术可望于10奈米追上英特尔。因此整体而言,花旗仍对台积长线动能持乐观看法,除对台积续喊买进(Buy)外,并给予120元的目标价。

回到短期营运面,花旗分析,台积28奈米的客户为手机晶片大厂高通(Qualcomm),其次则为超微(AMD)的绘图晶片、联发科(2454)的AP应用处理器,而由于台积在7~8月间,28奈米的出货较预期逊色,因此花旗也将台积Q3来自28奈米的营收预估,从原本的33%略降至32%。

花旗指出,台积Q3的几大客户中,以高通和网通片大厂博通(Broadcom)库存调节为剧烈,而联发科和电源管理晶片厂Dialog订单增加多,主要即是来自低阶智慧型手机的支撑。而由于Q4高阶智慧型手机仅有iPhone 5s独走,其他智慧机品牌的高阶手机销售恐相形失色,因此花旗认为,台积Q4 28奈米的营收动能将持续放缓,导致Q4整体营收季减幅度可能高于预期,估计台积Q4营收将季减12%。

花旗预估,相较于台积Q3整体稼动率高于95%,Q4则会下滑至85%左右。

至于另一家外资德意志对台积Q4的看法则偏乐观,估计台积Q4营收仅将季减7~9%,且稼动率将自明年Q1中旬开始攀高。德意志同样对台积喊买进,并给予138元的目标价,压过日前里昂的135元目标价。

标签 台积电 28nm ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻