来源:中国电子网
时间:2013-10-11
Wind River®近日宣布,扩展Wind River Simics®对于Intel®处理器的支持。此外,Simics源代码调试程序还支持统一可扩展固件接口(UEFI, Unified Extensible Firmware Interface)规范。风河正在与的独立BIOS厂商(IBV, Independent BIOS Vendor)合作,将各种BIOS纳入Simics英特尔架构虚拟平台。
风河已经针对全新的Intel Atom™ C2000处理器系列开发了Simics虚拟平台,并且将为以下产品提供支持:
• 嵌入式应用专用Intel Atom处理器
• 基于Intel Xeon-EP™ 的处理器平台
• Intel通信基础设施平台
• 第四代Intel Core™ i7处理器
Simics还提供一个UEFI BIOS源代码调试程序,使技术团队能够对BIOS和固件进行调试。通过 Simics技术,技术人员可以在硬件推出之前对BIOS进行开发、测试和调试。已经推出的 Simics虚拟平台与UEFI调试程序相结合,使IBV或者任何自己写BIOS的团队,都能够显著加快BIOS开发步伐。由于可以及早开始和更加有效的方式开展工作,技术团队可以获得完整开发和测试的BIOS,从而使他们在得到硬件芯片后数小时内即可投入使用。
此外,风河正在与主要的IBV如American Megatrends Inc.、 Byosoft、Insyde Software以及 Phoenix Technologies合作,使其BIOS与Simics集成。多方的合作使开发团队能够直接进行操作系统和应用程序开发,避免了复杂的BIOS开发过程。用户现在即可购买Simics软件、Simics虚拟平台、虚拟硬件的二进制BIOS以及UEFI BIOS调试程序。
风河公司工具和产品生命周期解决方案副总裁Michel Genard说:“随着加快产品上市速度以及先于芯片进行软件开发的压力与日俱增,我们在嵌入式生态系统方面的技术合作将帮助客户在激烈竞争中获得先机。这样一来,开发团队就可以改善开发方式,更快的发现和解决问题,从而提高代码质量,缩短产品上市时间。Wind River Simics使开发团队能够改善开发流程,提高效率,并且以从前无法想象的方式加速开发进程。”
Wind River Simics是一套完整的系统模拟器,提供物理硬件无法实现的创新开发功能,从而加快软件开发进程。通过使用Simics,开发团队就拥有了许多独特的方法,例如:让整个系统停止,检查所有系统元件,精确、可重复地反向执行以及故障注入等。