在10月9号,
三星
发布了旗下的首款曲面显示屏手机
Galaxy
Round
,一时间也引发了外界大众的吐槽。追溯缘由,应该是有关柔性显示屏的概念设计过于深入人心了。这也类似于之前有关廉价 iPhone 的消息先入为主的案例,以至于 iPhone 5C 的正式发布之后颠覆了人们的所有对其的设想。
在10月9号,三星发布了旗下的首款曲面显示屏手机 Galaxy Round,一时间也引发了外界大众的吐槽。追溯缘由,应该是有关柔性显示屏的概念设计过于深入人心了。这也类似于之前有关廉价 iPhone 的消息先入为主的案例,以至于 iPhone 5C 的正式发布之后颠覆了人们的所有对其的设想。
其实这也不足为奇,因为现在的技术发展程度还远远达达不到将屏幕随心所欲弯曲的程度,目前所能做的也就是将屏幕的弧度固定,也许用曲面屏来称呼更为合适。所以一言以蔽之,我们所追求的柔性屏手机可能在未来的一段时间内都不见得能够成行。但是对于三星的这款曲面屏的 Galaxy Round 手机,它又将在现有的智能手机市场红海里面翻腾出多大的浪呢?
1、柔性屏火热的前因
尽然我们大众热衷于柔性屏手机的期待和讨论,而且对三星的柔性屏手机的设想可也不可能只是是空穴来分。那么,引发这次柔性屏手机热潮的源头到底在哪里呢?其实在今年的早些时候,在 CES 2013 大展上,三星所展出的一台配备“柔性屏”的 5 寸的原型机,以及三星和LG分别所展示的柔性显示屏原型,就让我们就已经对柔性屏手机有了个模糊的概念。
不过在当时,而不同于三星的横向弯曲的柔性屏,LG所推出的柔性显示面板则是可以上下弯曲,其可以形成一个香蕉弯形状。不仅如此,LG Display 的执行副总裁也曾向外界披露,他们公司的柔性屏产品,不仅仅应用于智能手机,未来的时间还将可能配备到汽车显示屏、平板电脑以及可穿戴式设备上面,所以着一连串的想象相结合就导致了如今柔性显示屏概念的火热。
不过对于三星的柔性 OLED 显示面板,虽然可以是面板弯曲不易折断,但是局限于自身材质的原因,所以柔性屏的坚韧程度不及普通玻璃屏幕,所以还会受到各种灵敏度问题所带来的困扰,这一点也是今后的技术发展所要优先解决的。
2、何为柔性屏与曲面屏
对于柔性屏,其实从很早之前就有不少公司和科研机构一直致力于此。不过真正火热起来还是现在技术逐步趋于可实现的原因所导致,这点也类似于之前的3D打印热潮一样。不过不同于后者的是,后者已经在各种相关领域中拿出成熟的解决方案,但是对于柔性屏,尽管已经有三星、LG 以及 E ink 等各大科技公司参与其中。但是截至到现在,能够应用到实际的还只有三星的 Galaxy Round,但这也仅仅只是曲面屏而已,与设想的柔性屏的特性相差太远。
对于柔性屏和曲面屏的认识,其实也很简单。我们之前所期待的柔性屏,就是那种可以随意弯曲、防折断的显示屏。但是对于曲面屏,即 Galaxy Round 所采用的曲面屏来说,它的曲面和弧度都已经被固定了,不再能自由变换弧度。这也就是为什么之前在展示柔性屏原型的时候,一般都只是将屏幕单独展示。因为整机的边框、硬件以及其他配件零零散散的整合在一起之后,手机想要做到自由变化弯曲暂时是不可能的事(除非以后的技术发展突破这个桎梏)。
3、又将唱出一台什么样的戏?
根据前文中提到的内容,我想大家应该已经了解到,现在就想要做出可以自由弯曲的智能手机、平板电脑以及其他相关设备只不过是各大厂商的愿景以及广大看众的一厢情愿。因为局限于技术上的发展,所以即使是在不久的将来一段时间内,或许我们都难以实现期望中的自由变形的柔性屏手机。即使是有能使用柔性屏的设备,那估计也只是基于轻薄考虑而设计的如智能手表、智能手环等设备而已,但是我想它们依旧并非是可自由弯曲的柔性屏设备。
既然事实如此,我们又将对三星的 Galaxy Round 这款曲面屏手机抱有怎样的期待呢?对于 Galaxy Round 的曲面屏,我暂时能想到的就是能够在一定的程度上保证另一侧屏幕的可视角度,当然,凹向弧形的屏幕在防眩光方面的表现应该也不错,此外,贴合手掌的握持感应该也要由于一般的旗舰机型。至于分析人士所宣称的更低的功耗以及更快的相应速度,由于缺乏实际的验证,所以不敢妄下断言。不过对于 Galaxy Round 的塑料曲面显示屏,不知道在防护性上能够匹敌目前广泛使用的玻璃面板(不过加上韧性很足的屏幕保护玻璃应该还算过得去)。
再加上 LG 即将发布的另外一款上下弧形的曲面屏手机,可能在通话时的结构更符合人体工程学设计。但是我们不要忘记的是,对于这样形状的手机显示屏,因为弧度已经被固定,所以在浏览屏幕内容的时候,其用户体验又是否能够媲美如今的平面显示效果呢?如果不能,那么所谓因小失大一词估计就是指代这样的情形吧。
概言之,并不是所有看起来新颖的、高科技的产品品都能引领潮流。至今,三星的 Galaxy Gear 的待遇又是怎么样呢?至于真正意义上的柔性屏,以现有的技术去谈使用,估计也就是各大巨头们所宣扬的一个噱头而已。未来的事,对其还可以持肯定态度,至于现在,暂将冷眼旁观、看其横行几时。谈革命性的变革,只不过是徒增笑料罢了。