图一:智能手机运行游戏后的温度测试结果。
图二:智能手机运行应用软件后的温度测试结果。
■本报记者 郑梦超 实习生 卢静
近两年,小米系列手机因售价低、配置高等特点迅速在国内手机市场占据一席之地。然而一些小米用户却反映,小米手机在使用过程中容易发热,温度甚至达摄氏50多度。事实上,随着人们对智能手机使用频率的不断提高,手机发热问题一直广受诟病。业内人士表示,若想有效解决这一难题,需要手机厂商认真思考如何在芯片性能、外观材质、散热元件等方面加大研发力度,而不是一味地节约成本。
充电、玩游戏时烫手
“小米1S手机在发热,关了机还继续发热。怕!会不会炸?”这是网友“迹天”在小米论坛上发表帖子的标题。日前,记者与网名为“迹天”的蔡先生取得了联系,他向记者详细讲述道:“8月13日晚上10点左右,我的小米1S手机严重发热,一会就没电自动关机了。充电到第二天早上8点,我发现手机还是非常烫手,关机自然冷却后再开机,手机在1分钟内又开始发热。”蔡先生说。
随后,蔡先生发给记者一段视频。记者看到,蔡先生在视频中用铝纸把电子测温计贴在打开后盖的手机机身上。测温计显示,在短短的16分钟内,机身温度从30.9摄氏度升至39.8摄氏度。
蔡先生的遭遇并非个案。记者在“小米论坛”上看到,小米手机发热的现象十分普遍。“玩游戏30分钟就会发烫。”使用小米1S的黄先生告诉记者,他身边有6位使用小米手机的朋友,都发现了这个共同的问题。
日前,记者就小米手机发热问题进行了测试。记者将小米2中不必要的后台程序关闭后,运行水果忍者、神庙逃亡等游戏,十几分钟后,记者明显感觉小米2在发热,手中仿佛捂了个暖手宝。
据记者了解,小米手机发热现象主要集中在运行游戏、充电及更新软件或系统时,并且几乎所有型号的小米手机都有这个问题,包括小米1、小米1S、小米2、小米1S青春版、小米1S电信版。
小米内部参考值为50℃
小米手机发热的原因是什么?就此问题,记者拨打了小米手机的官方客服电话。接电话的客服人员告诉记者:“手机热量的产生是CPU或GPU频繁参与运算造成的,运行游戏时出现发热现象比较正常。”而对于关机也发热的问题,这位客服人员建议记者将手机拿到专业维修点进行检测。此外,该客服人员还告诉记者,小米手机发热的内部参考值为“不超过50摄氏度,一般机身表面不超过50度都是正常的,电池会更热,但具体没有参考值”。
随后,记者就小米手机发热问题,咨询了几家手机维修点。其中,小米专业维修点表示,需要对手机进行具体检测后,才能做出判断。其他几家维修点均表示,智能手机出现发热现象很正常。
石墨散热效果有限
小米公司创始人雷军曾在2011年小米手机发布会上表示,小米手机采用了一系列技术,其中包括其他手机鲜有采用的石墨散热膜。雷军说,采用石墨散热膜后,用户在使用过程中几乎不会体会到手机发热的感觉。
然而,从小米论坛上网友们反映的情况来看,小米手机的散热问题似乎并未解决。那么石墨散热膜究竟是怎么制作出来的?其散热功能到底如何?
据清华大学化学系教授石高全介绍,石墨散热效果不如金属。“如果将石墨作为散热原料,那么必须将其做得很薄,使其成为纳米级的石墨烯,才能达到比较好的散热效果。”石高全说,早在6年前,石墨散热技术就已出现,但应用并不广泛。
深圳市矽利康科技有限公司是一家生产及销售石墨的企业,其负责人黄先生告诉记者,石墨分为天然石墨与人造石墨两种,天然石墨由高温膨胀再压延制作而成,能使设备温度降低7—8摄氏度,每平方米售价在100—200元之间;人造石墨经过3000度左右高温烧制而成,能使设备温度降低10摄氏度左右,每平方米售价在700—800元之间。“一般情况下,越薄的石墨片价格越高,但石墨层越厚,传热速度就越快。”黄先生说,小米手机开始使用的是人造石墨片,其能在几分钟内为手机降温。
重在提升软硬件性能
由于手机体积小,因此无法安装风扇辅助散热,这使得散热问题成为智能手机发展的一大技术瓶颈。
科通芯城执行副总裁朱继志在接受本报记者采访时表示,决定手机散热性优劣的因素包括芯片性能的好坏,以及外观材质、散热元件等软、硬件的质量,而并非单一取决于CPU芯片。“对手机软、硬件性能的提升是解决发热问题的重点,技术的升级与快速处理用户需求终会达成均衡,关键要看手机厂商对研发资金的投入力度。”朱继志说,如果手机厂商能在软、硬件研发方面加大力度,合理投入,而不是一味地节约成本,那么手机发热问题或将迎刃而解。