来源:钜亨网
时间:2013-10-11
IC设计 联发科 (2454-TW)今(8)日宣布,与 ARM 扩大合作关系,联发科已取得ARM多样技术授权,包括Cortex-A50系列处理器核心和新一代的ARM Mali绘图处理器(GPU)解决方案,联发科指出,在获得 2 者技术授权後,将能使联发科及其顾客在中央处理器(CPU)和GPU技术取得研发先机。
ARM执行副总裁暨处理器部门总经理Tom Cronk表示,联发科行动系统单晶片(SoC)MT8135是颗在异质多重运算组态下使用ARM big.LITTLE(大小核)架构的应用处理器,ARM与联发科在此合作基础上,将持续为消费者发展创新行动终端装置。结合Cortex-A50系列处理器和Mali绘图处理器,有助联发科保持地位。
联发科行销长Johan Lodenius指出,联发科与ARM密切合作,将与ARM一同研发低功耗高效能的终端装置,並让使用者能自新一代处理器的运算速度、安全性、和绘图效能中获益。
联发科指出,透过ARM Cortex系列处理器、Mali绘图处理器和ARM CoreLink CCI-400技术,ARM具备能提供化运算平台的独特优势,除拥有big.LITTLE架构技术,以及联发科在处理器单晶片与系统方面的专长外,异质多重运算也能透过CPU与GPU的分工,大幅提升行动装置上各种应用程式的运算速度与效率,达到功耗和效能的完美平衡。
ARM Cortex-A57和ARM Cortex-A53处理器能支援ARMv8-A架构下64位元以及32位元的运算执行,处理器可维持低功耗运作,並与现行支援ARM处理器的32位元软体生态系统相容;而ARM Mali绘图处理器系列,不仅让入门级智慧手机能拥有更佳的绘图处理技术,也能在顶级手机、平板电脑和智慧型电视上,提供令人惊艳的使用者体验。