来源:通信世界网
时间:2013-10-09
伴随骨干网的升级换代,高速传输技术的大规模应用也带动了OTN市场的快速发展,100G OTN也被视为下一步骨干网的标配,中国移动在100G的现网部署中,已经全面选用100G OTN系统,欲打造的高速传输网络,中国联通、中国电信在100G的部署上,100G OTN系统与100G WDM系统并用,并逐步向100G OTN演进过渡。随着网络业务量的快速上升,大容量OTN的业务调度能力将在骨干网中发挥越来越重要的作用。
大容量OTN进入运营商集采规范
在今年中国移动的OTN集采中,100G OTN的应用成为集采的重点,而其中对于大容量OTN设备也提出了明确诉求,中国移动已经开启了TD-LTE的大规模建设,业务量的快速上升推动其进一步提升骨干网的承载能力,大容量OTN正是其为应对后续的业务需求所作的提前布局。而从运营商的集采测试来看,大容量OTN设备对于各系统设备商也有一定的挑战,现在的OTN设备容量普遍有限,仅有部分厂商能够满足需求。
相比中国移动直接上马100G OTN系统,中国电信和中国联通的布局则更结合其现网需求,据了解,目前中国电信与中国联通的干线网络仍以WDM系统为主,同时长距离的传输工程相对有限,OTN网络部署规模不大,在100G的部署方面,100G WDM系统将占主体,部分地区应用100G OTN系统,然而对于100G OTN的后续演进,两家也有明确的要求,中国联通一位内部人士透露,各厂商所提供的100G WDM系统,必须能够支持后续向100G OTN系统的演进,以应对未来的业务需求。
全球OTN市场保持高速增长
从全球市场规模来看,OTN的市场增幅依然非常显著。Infonetics Research的市场研究报告指出,自2011年至2016年全球OTN传输和交换市场将保持17%的年增长率,这一数字远超包括WDM、SONET/SDH在内的光设备市场5.5%的年增长率,预计到2017年OTN设备市场将增长至130亿美元。
从OTN的整个市场发展来看,现在几乎80%的WDM设备均支持OTN技术,而且现在正热的100G亦可有效支撑OTN的相关功能,这已经成为下一代高速传输技术的发展走向。100G高速传输市场的快速增长将有效带动大容量OTN的市场规模。
与此同时,在城域网中,OTN也得到了越来越多的应用,单从国内市场来看,中国移动PTN+OTN的融合组网模式已经成为标配,同时其还在积极推动P-OTN技术的发展;中国联通和中国电信现网中也部署了较大的OTN省内传输网络,其灵活调度能力得到各方的广泛认可。随着OTN技术的深入应用,光交叉也得到了越来越多的重视,OTN的应用将不再局限于原有的电交叉,OTN光交叉在运营商市场的认可将为其未来应用开辟更宽阔的空间。