• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

从需求到落地 LTE行业应用已不是纸上谈兵

来源:通信世界网
时间:2013-10-09

分享至:

谈及LTE,除了高带宽、高移动性、低时延特性等关键词,其在行业应用上的巨大前景,促使产业链将很大一部分精力投入于这个被称为“第二战场”的市场。

事实上,除了高带宽、全IP等技术特点,LTE还正在促进物联网、云计算等战略新兴产业的发展。物联网和云计算的后端信息处理能力随着计算能力的提高迅速提升,前端信息采集能力随着传感器技术的发展也不断增强,但目前的通信网尚不能完全满足二者之间的交互。在业界的积极推动下,LTE网络正以其强大的传输能力,将后端与前端无缝连接起来,实现云计算平台和终端的有效链接,为行业应用提供更佳的承载,促进新兴产业的发展。

全球范围内,Verizon的移动心率监控、AT&T的家庭安防、NTT docomo的汽车通信服务等都已为LTE行业应用树立了典型。 ● 高清视频监控

高清视频监控系统主流发展方向的分辨率约为1920×1080,其数据速率要求约为6Mbps。对于这个标准来说,上下行速率已达数十兆、具有QoS保障的LTE网络无疑是实现高质量无线视频监控移动化、高清化的选择。目前在公共场所安全、个人家庭安防、交通路段监控等各行业中,LTE高清视频监控已广泛应用,美国Verizon和香港CSL等均已开展了此类业务。

此前,北京市政务物联数据专网作为全球个TD-LTE商用网络,其建成后的个除夕就通过LTE网络传回了高清烟花燃放监控画面,获得了北京市领导的高度评价。

● 即摄即传

使用基于TD-LTE编码通信设备取代传统的微波和卫星信道的采编播系统,即摄即传业务使用灵活,携带方便,在提供高清晰度图像的同时,还能保证传输的实时性,使媒体能够从容应对各类突发事件。第26届深圳大运会期间,TD-LTE高清即摄即传投入实用,这项应用传输速度快,而且不再依赖于有线电缆或卫星传输,使用简便、成本低,为媒体的采编播工作提供了很多便利。

● 移动高清视频会议

基于LTE的高带宽和移动性的优势,固定会议室有望成为历史。利用TD-LTE移动高清视频会议系统,可以随时随地与身处各地的人们进行交流,同时,在高速移动的状态例如汽车、高铁上也可以参与到会议中。

● 汽车通信

在今年美国CES展上,奥迪继此前展出车载LTE连接潜力后又率先推出采用嵌入式4G LTE连接的商用车型,并在新款奥迪A3汽车上实现完全集成LTE连接的Audi connect服务。不仅仅是奥迪,依托于车内车外的LTE网络,众多汽车巨头公司联手运营商开始打造更为先进的汽车通信服务,在今年6月的亚博会上,福特汽车还专门开辟了汽车通信专区,来演示LTE等新技术在车载信息服务、车联网等方面的应用。

● 精准位置服务

与卫星的结合,是LTE在位置服务商的新亮点。不久前,大唐电信联合芯星通公司承接了北京市科委“融合北斗和TD-LTE的行业应用终端研制”课题项目,研发融合北斗卫星导航和TD-LTE的行业应用智能手机,并将位置信息、语音、视频、地图等大数据量信息通过TD-LTE移动通信技术进行交互,实现位置信息服务的高速率、大容量数据传输。据悉,该项目将在内陆渔业和国家应急减灾行业市场建立行业示范应用。

标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻