• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高铁安防领域开发更待何时

来源:互联网
时间:2013-10-09

分享至:

    随着列车视频监控市场需求的进一步扩展,如何建设与铁路发展相适应的列车视频图像监控系统,以起到威慑、预警、取证和指挥救援及对车厢内的乘客的管理功能,预防、减少治安和刑事案件,建立可能发生在铁路系统的重大突发事件处理的危机处理预案,成为一个值得研究的课题。而铁路安防中的监控应用近年来正以积极姿态发展壮大。 

    30亿高铁安防建设蛋糕待分享

    根据铁道部调整的中长期铁路网建设规划,预计到2020年,中国铁路营业里程将达到12万公里。其中,200公里及以上时速的高速铁路建设里程超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上,而近三年我国将迎来高铁建设高峰期。

    蓬勃发展的高铁市场势必对安防行业产生积极影响。据相关资料显示,按2012年中国高铁项目总里程为1.3万公里计算,近三年高铁对视频监控系统的投资就将达26亿元。如包括门禁、周界防范等安防子系统投资在内,安防系统的市场规模将达30亿元左右。显然,在高速铁路建设的热潮下,催生了大量监控、门禁、报警等产品,以及工程建设、系统集成、管理服务等项目,必将带来巨大的安防商机,高铁安防势必成为安防企业角逐的新战场。

    铁路安防需要何种监控系统?

    对列车运行状态的视频监控至少应包括司机室的监控和列车车厢内情况的监控,司机室可以监视列车其它车厢的状态,比如列车车厢的乘客异常行为等。若干重要的线路监控点(如交道口)视频上传到司机室,司机进行是否有自然灾害的判定,同时驾驶员也是被监视的对象,如驾驶员是否脱岗、是否疲劳驾驶。

    该系统可以分为前端设备、列车移动智能处理单元、传输系统、铁路综合监控系统四个部分。前端系统由模拟摄像机或高清摄像机组成,高清摄像机可以是嵌入智能视频分析技术的设备,即高清智能网络摄像机。如采用高清智能网络摄像机,每个摄像机可以实时同时发送多达三路的视频和图片(高清视频用于本地存储,CIF视频和JPEG图片可以传输到视频监控中心)。列车移动处理单元应具有存储、编解码、智能分析和无线通信等功能。数据传输可以通过车地无线通信将车载视频监控下传和铁路线路监控上传,铁路综合视频监控系统的业务部门用户有调度、机务、公务等部门。其中,路局视频监控中心可以点播实时查看列车司机室的监控视频,也可以存储其监控视频。

    铁路安防系统发展趋势

    随着铁路建设及发展需要,特别春运高峰特别时期,铁路部门对该系统功能性的考验更为突出,从而保证售票秩序、站车秩序与行车秩序良好。目前IP网络视频监控系统在国内处于起步到成熟的过渡阶段,系统功能将会趋于高清化、网络化、智能化、一体化。

    高清化

    采用传统的模拟摄像机一般能够达到的分辨率到540线(或者再高一些),如果换算成像素值,大约在50万像素左右,所以不论硬盘录像机本身的参数有多高,能够实现的监控效果大约就是50玩像素,而且目前硬盘录像机录像和现实的效果是D1,分辨率为704×576,计算成像素约为40万像素,而数码相机的像素动则5、6百万像素,甚至千万像素,故监控系统在像素方面的发展余地很大,要实现高清监控,一定需要百万像素级的摄像机。应对春运特别时期,去年洛阳火车站在重要出入口及候车大厅加装了60部高清摄像头,实现了对车站地区的全覆盖。值班人员可对站前广场、售票大厅、候车室、进站口、站台、出站口等地的客流情况以及治安秩序准确掌握。同时,摄像头还可以清晰完整地记录下不法分子的一举一动,确保旅客出行平安。

    目前市面上的百万像素摄像机多采用DPS技术,属于网络摄像机类型,采用新型的成像元器件,可以做到100万、200万和300万像素,可以做到高清晰监控,故采用百万像素摄像机是一种新的技术趋势。

    网络化

    网络化监控就是相对模拟监控系统而言,也可以称之为数字化监控,大家现在已经比较了解了,一个纯粹的网络化监控系统应该由网络摄像机(支持PoE供电)、局域网(或互联网)、网络硬盘路录像机、视频管理软件、大容量存储设备、服务器、数字化大屏幕和虚拟矩阵控制主机组成。在现阶段,已经有部分监控项目建设为IP网络化监控系统,但是大部分监控系统还是模拟系统或者数字模拟混合系统,随着物联网的发展普及,在未来的几年里,必将逐渐过渡到IP网络监控系统,所以这是一种趋势。

    智能化

    传统的监控系统采用人工的监视和回放,起到的作用主要是事后防范,毕竟人的眼睛能够同时处理的图像信息太少,监视器和摄像机太多,一般情况下出现了问题,由保安人员按照事件发生的时间一个一个的调阅录像资料,发现相关的图像资料后再进行处理,起不到事先预警和及时处理的作用。故视频智能分析软件系统就是这种实现预警的系统。

    视频智能分析系统的主要实现原理是采用专业的DSP芯片进行图像分析,通常会将一副很大的图像(而这幅图像会被处理掉不会用于视频分析,通常这个背景的图像是固定的、不变的)分割成非常小的图像块,通过判断图像块的变化来分析图像,可以实现各种应用。

    一体化

    国内的安防企业大多专注于一个或者两个系统,很少有企业同时从事闭路监控电视系统、门禁系统和报警系统的,国内安防行业领头企业的核心业务还是视频监控系统的产品。那么监控企业收购门禁企业、报警企业,或者门禁企业收购监控企业、报警器也,或者报警企业收购监控企业、门禁企业就是一种大的发展趋势。

    总之,市场期待整合、兼并、联盟,能够提供一体化集成解决方案的国内安防企业是我们期待看到的。

 

标签 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻